Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Importante: Se durante la disinstallazione del software Metasys Server (ADS/ADX) si ricevono messaggi di errore, è possibile che emergano problemi durante la sua reinstallazione. Si raccomanda di diagnosticare questi problemi prima di reinstallare il software.
Importante: Il server Metasys viene posto offline da quando si disinstalla il software a quando si conclude l’aggiornamento o la reinstallazione. Si osservi che, se i database storici hanno dimensioni maggiori di 500 MB, l’aggiornamento può richiedere diverse ore. Valutare l’uso degli strumenti software Gestione database Metasys o SQL Server per riorganizzare il database storico prima di effettuare l’aggiornamento. Per ulteriori dettagli, vedere Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) .
Nota: Durante il processo di disinstallazione, il software Metasys Server deve avere la possibilità di comunicare con i database di SQL Server.