Avvio dell’interfaccia utente SMP di ADS/ADX - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Per avviare l’interfaccia utente SMP di ADS/ADX, usare una delle procedure seguenti:

  • Sul sistema ADS/ADX, scegliere Start > Programmi > Johnson Controls > Launcher. Se si utilizza Windows 10 o Windows 8.1, fare clic sul riquadro Launcher nella schermata Start. Seguire la procedura descritta in Launcher Help (LIT-12011742) per aggiungere il profilo del sistema SCT per il Launcher.

  • Sul computer ADS/ADX, fare doppio clic sull’icona Metasys ADS o Metasys ADX sul desktop.

  • Su un altro computer della stessa rete del sistema ADS, accedere a https://<nomehost>/metasys/, dove <nomehost> è il nome del computer ADS/ADX di destinazione.
    Nota: Se quando si prova ad aprire ADS/ADX compare il messaggio File risorse mancante, fare in modo che il server attivi il proprio programma di avvio accedendo a https://<nomehost>/launcher.msi.
Quando si accede per la prima volta al sistema ADS/ADX da un client, compare la schermata Windows Launcher Download (Figura 1). Fare clic su Full Launcher Installer per richiamare i file dell’interfaccia utente (cioè una versione privata del JRE) dal sistema ADS/ADX, quindi eseguire il file di installazione del Launcher. Per dettagli, fare riferimento a Istruzioni per l'installazione del programma di avvio (LIT-12011783) .
Figura 1. Schermata di download del Launcher

Nota: Dopo avere installato il Launcher, utilizzare il Launcher e non il browser web per accedere ad ADS/ADX. Se si utilizza il browser web, compare nuovamente la schermata di download del Launcher. Non reinstallare il Launcher.
Dopo avere installato il Launcher sul disco rigido locale, compare la schermata principale del Launcher in cui è possibile configurare le credenziali di rete del sistema ADS/ADX (Figura 2).
Figura 2. Finestra principale del Launcher

Usando il Launcher, configurare le credenziali di rete del sistema ADS/ADX per aggiungere il suo profilo al Launcher. Per dettagli, vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

Dopo avere aggiunto il sistema ADS/ADX, selezionarlo dall’elenco dei profili nella scheda SMP e fare clic su Launch. Viene visualizzata la schermata di login dell’interfaccia utente SMP. Eseguire il login con il nome utente MetasysSysAgent e la password predefinita. (Per la password predefinita, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.) Al primo accesso ad ADS/ADX è obbligatorio cambiare la password e impostarne una valida e complessa. Seguire le regole per la password che compaiono nella finestra di dialogo Change Password. Per ulteriori informazioni sulle password, vedere Bollettino tecnico del sistema Amministratore di sicurezza (LIT-1201528) .

Per informazioni sulla configurazione e l’utilizzo di ADS/ADX, vedere ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) e Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .