Avvio delle interfacce utente - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

In questa sezione viene descritto l’avvio di tre interfacce utente che sono installate insieme al software Metasys Server: interfaccia utente Site Management Portal (SMP) di ADS/ADX, interfaccia utente del sistema di reporting avanzato Metasys e interfaccia utente di Metasys.

Se si desidera avviare l’interfaccia utente SMP del sistema ADS/ADX con l’opzione Warning Banner, vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per le istruzioni su come abilitare l'opzione Warning Banner.

Nota: Si raccomanda di non accedere all’interfaccia utente SMP da un computer che esegue un sistema operativo server. Per impostazione predefinita, l’opzione Sicurezza avanzata di Windows Internet Explorer è abilitata sui sistemi operativi server e può impedire alla pagina di download del Launcher si accedere all’SMP. Aprire l’interfaccia utente SMP da un computer che non esegua un sistema operativo server.