Rimozione o rebinding del certificato di sicurezza - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Informazioni su questa attività

La procedura sotto descritte permette di rimuovere il binding di un certificato da un server Metasys o da un computer SCT oppure di modificare il binding di un certificato. Se si desidera modificare un binding, questo deve essere già presente sul server per poter essere selezionato.

Procedura

  1. Nel Pannello di controllo, selezionare Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione e fare doppio clic su Gestione Internet Information Services (IIS). Viene visualizzata la schermata principale di IIS.
  2. Espandere la voce Connessioni nel riquadro a sinistra per visualizzare il sito web predefinito. Fare clic su Sito Web predefinito.
  3. Nel pannello Azioni, fare clic su Binding sotto Modifica sito. Viene aperta la schermata Binding sito.
  4. Per rimuovere il binding del sito, selezionarlo nell’elenco e fare clic su Rimuovi. Viene visualizzato un prompt che chiede di confermare la rimozione del binding selezionato. Fare clic su per confermare la rimozione o su No per annullarla.

    Per riapplicare il binding del certificato, selezionarlo nell’elenco e fare clic su Modifica. Viene visualizzata la schermata Modifica binding sito.

  5. Fare clic su Seleziona per aprire una tabella contenente tutti i certificati disponibili per il binding.
  6. Selezionare il binding nella tabella e fare clic su OK. Compare la schermata Modifica binding sito con il binding appena selezionato.
  7. Fare clic su OK per salvare la modifica del binding.