ADX suddiviso - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

La configurazione suddivisa di ADX richiede l’installazione della funzionalità ADX su due computer separati, con SCT su un terzo computer separato:

  • Web/Application Server: il computer su cui è installato il software ADX viene chiamato Web/Application Server. Il Web/Application Server è il computer su cui gli utenti possono visualizzare le informazioni di sistema.

  • Database Server: il computer che contiene il database SQL Server è detto Database Server. Il Database Server contiene dati storici e non può essere utilizzato come archivio dati da più di un Web/Application Server.

Per le configurazioni ADX suddivise vale quanto segue:

  • In una configurazione ADX suddivisa, SCT non può risiedere sul Web/Application Server o sul Database Server.

    Nota: Se più di 100 controllori di rete fanno riferimento a un unico ADX, SCT non può risiedere sul Web/Application Server o sul Database Server. Preferibilmente, i siti con più di 100 controllori di rete dovrebbero usare una configurazione ADX suddivisa, con SCT su un terzo computer separato.
  • Quando si installa il software ADX, il computer SCT e il Database Server devono essere accessibili via rete al Web/Application Server.

  • Prima di installare il software ADX occorre che sul computer (o su entrambi i computer, nel caso dell’installazione del sistema di reporting avanzato Metasys) siano installati e in esecuzione i componenti appropriati del software SQL Server. I file di configurazione del database ADX si aggiornano automaticamente con il percorso del Database Server in cui è installato ADX.

  • In una configurazione ADX suddivisa, le credenziali di login di SQL Server per il server di database usato durante l’installazione non possono contenere una password vuota.

  • In un’installazione ADX suddivisa, il computer con il software SQL Server non può essere installato in una partizione o in un’unità diversa da quella del software ADX, ma deve condividere lo stesso computer del software ADX.

  • Le configurazioni ADX suddivise con il sistema di reporting avanzato Metasys seguono regole speciali riguardo alla posizione di installazione del software SQL Server. Vedere Sistema di reporting avanzato Metasys (solo ADX/ODS).