Sistemi operativi supportati |
Database supportati |
---|---|
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit) Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit) |
SQL Server® 2017 (64 bit) SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit) SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit) SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit) |
Procedere come segue per aggiornare il componente Web/Application di ADX su un sistema Metasys suddiviso.
Operazione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|
---|---|---|
1. |
Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
|
Fare riferimento alla documentazione allegata al sistema operativo. |
2. |
Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
|
3. |
Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte. |
|
4. |
Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server. |
|
5. |
Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperta la finestra Server Manager. Usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF. |
6. |
Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS/ADX . |
nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperto Server Manager e compare la finestra Aggiunta guidata ruoli e funzionalità. Fare clic su Avanti e selezionare Ruoli server. Sotto Server Web > Server Web, espandere la sezione Sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su Avanti > Avanti > Installa per applicare la modifica. Al termine, fare clic su Chiudi. |
7. |
Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo. Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito. |
Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese. |
8. |
Installare una versione del software SQL Server sul computer supportato dal sistema Metasys. Se si prevede di installare il sistema di reporting avanzato Metasys, è necessario includere anche il componente Reporting Services. |
Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
9. |
Verificare che il componente Reporting Services sul computer sia configurato correttamente. |
Vedere la sezione Verifying SQL Server Reporting Services Configuration del documento SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
10. |
Se si prevede di offrire il Site Management Portal in lingue diverse dall’inglese, installare i file di supporto corrispondenti sul computer. |
Vedere la sezione Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System in SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
11. |
Aggiornare o installare il software Metasys Server 10.1 , specificando il database di archivio SCT nel campo SCT Archive Db della schermata Reporting. Iniziare installando il nuovo software Metasys Server 10.1 sul Site Director. Se si dispone di altri sistemi ADS/ADX, aggiornarli dopo il Site Director. |
Vedere Aggiornamento di Metasys Server o Software Metasys Server. |
12. |
Se nella schermata Complete della procedura di installazione di Metasys Server 10.1 compare il messaggio di errore Install complete, but exceptions during historian database upgrade, usare lo strumento Metasys Post Install (MPI) Database per eseguire le necessarie operazioni di conversione dei tipi di dati prima di riavviare il computer. |
Vedere il documento Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254). |
13. |
Attivare la licenza del software ADS/ADX su Metasys Server usando Software Manager. |
Attivare la licenza del software ADS/ADX su Metasys Server usando Software Manager. |
14. |
Eseguire il login in SCT 13.2 e aprire il database di archivio. Autorizzare SCT ad aggiornare il database alla Release 13.2. |
Vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) . |
15. |
Scaricare il database di archiviazione dal Site Director di SCT 13.2 sul Site Director di ADS/ADX , selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS/ADX , specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS/ADX non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
16. |
Se nel sito sono presenti altri server ADS/ADX , aggiornare e scaricare tutti i database di archiviazione di ADS/ADX da agli altri server ADS/ADX . Il download ripristina anche il database Security System. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
17. |
Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 10.1.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 13.2 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.
|
Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) . |
18. |
Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 10.1, usare SCT 13.2 per scaricare il database di archiviazione di ogni controllore di rete. Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per i dispositivi di classe N50 (NxE55s e NxE59s). |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
19. |
(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata. |
Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata. |
20. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |