Database Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server suddiviso per il Database Server

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)

Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)

SQL Server® 2017 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare il componente Database di un ADX su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 2. Aggiornamento di Database Server su Metasys Server suddiviso (out-of-place)
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)

Fare riferimento alla documentazione allegata al sistema operativo.

2.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

3.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

4.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperta la finestra Server Manager. Usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

5.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS/ADX .

nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperto Server Manager e compare la finestra Aggiunta guidata ruoli e funzionalità. Fare clic su Avanti e selezionare Ruoli server. Sotto Server Web > Server Web, espandere la sezione Sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su Avanti > Avanti > Installa per applicare la modifica. Al termine, fare clic su Chiudi.

6.

Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo. Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

7.

Installare una versione del software SQL Server Standard o Enterprise sul computer supportato dal sistema Metasys. È necessario includere il componente Database, mentre non è necessario includere anche il componente Reporting Services.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

8.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place sullo stesso computer, passare al punto successivo.
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place su un nuovo computer, disconnettere prima il vecchio Database Server e il vecchio Web/Application Server dalla rete dell'edificio, quindi collegare il nuovo Database Server e il nuovo Web/Application Server alla rete dell’edificio. Seguire quindi la procedura riportata a destra.
  1. Assegnare al nuovo Database Server e al nuovo Web/Application Server lo stesso nome del sistema precedente (rispettando maiuscole e minuscole). Usare gli stessi indirizzi IP usati per il precedente Database Server e il precedente Web/Application Server. Installare Metasys Database Manager sul nuovo computer usato come Database Server.
  2. Copiare i file di backup dei database Metasys (.bak) dal computer SCT che si era creato nella sezione precedente alla cartella di backup di Metasys Database Manager sul nuovo computer usato come Database Server.
  3. Sul nuovo Database Server, avviare Metasys Database Manager in modalità Expert e ripristinare tutti i file di backup dei database (.bak) dalla cartella di backup SQLData.
  4. Se il nuovo Database Server ha lo stesso nome di quello vecchio, passare al punto successivo. Se il nuovo computer usato come server di database ha un nome diverso da quello del vecchio sistema, fare clic sulla scheda Rename in Metasys Database Manager e sostituire il nome del vecchio Site Director con il nome del nuovo Site Director in tutti i riferimenti ai dispositivi.
  5. Usando il Launcher, avviare SCT sul computer SCT. Aprire il database dell’archivio facendo clic su Item > Open Archive. Se il vecchio archivio non è presente, ripristinare il database scegliendo Tools > Database > Restore Backup. Aprire l’archivio con Item > Open Archive. Fare clic su Upgrade.
  6. Se il nuovo Database Server ha lo stesso nome di quello vecchio, passare al punto successivo. Se il nuovo nome è diverso da quello del vecchio sistema usato come server di database, rinominare il Site Director nell’archivio aggiornato usando il nome del nuovo computer.

9.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place su un nuovo computer, passare al punto successivo.
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place sullo stesso computer, seguire la procedura riportata a destra.
  1. Installare Metasys Database Manager (Release 10.1) sul sistema ADS/ADX . Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .
  2. Verificare che i file di backup dei database di Metasys (.bak) si trovino nella cartella di backup di Metasys Database Manager sul sistema ADS/ADX .

  3. Avviare Metasys Database Manager in modalità Expert e ripristinare tutti i file di backup dei database (.bak) dalla cartella di backup SQLData. Vedere la sezione Restoring a Database in Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) .

  4. Usando il Launcher, avviare SCT sul computer SCT. Aprire il database dell’archivio facendo clic su Item > Open Archive. Se il vecchio archivio non è presente, ripristinare il database scegliendo Tools > Database > Restore Backup.
  5. Aprire l’archivio con Item > Open Archive. Fare clic su Upgrade per aggiornare l’archivio alla nuova release.

10.

Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.

11.

Passare alla sezione successiva per aggiornare il Web/Application Server dell’ADX suddiviso.

Vedere Web/Application Server.