Aggiornamento di Metasys Server unificato e SCT su un sistema operativo desktop - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Tabella 1. Piattaforme supportate per Metasys Server unificato su un sistema operativo desktop con SCT

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

SQL Server® 2017 Express (64 bit)

SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura per eseguire un aggiornamento out-of-place dei software Metasys Server e SCT su un computer con un sistema operativo desktop. La procedura descritta presuppone che sul computer non sia attualmente installato il software Metasys.

Tabella 2. Aggiornamento di Metasys Server unificato con SCT su un sistema operativo desktop (out-of-place)
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows desktop supportati:
  • Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit)
  • Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit)

Fare riferimento alla documentazione allegata al sistema operativo.

2.

Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
  • inizia con una lettera, non con un numero
  • contiene un massimo di 15 caratteri
  • contiene solo lettere A-Z (maiuscole o minuscole), numeri 0–9 e trattini
    Nota: i trattini di sottolineatura non sono validi per il sistema Metasys.
  • non termina con le lettere ADS
  • non contiene segni diacritici o accenti

3.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

4.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

5.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperta la finestra Server Manager. Usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

6.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS/ADX .

Seguire la procedura appropriata per il proprio sistema operativo:
  • Per Windows 7: ignorare questo passaggio perché il componente Inizializzazione applicazioni non è disponibile sotto Internet Information Services.
  • Per Windows 8.1 o 10: nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Sotto Internet Information Services, espandere la sezione Servizi Web > Funzionalità per lo sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su OK per applicare la modifica.

7.

Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo. Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

8.

Installare una versione del software SQL Server Express sul computer supportato dal sistema Metasys.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

9.

Caricare ed eseguire il backup di tutti i database di archiviazione del sistema ADS/ADX e dei controllori di rete sull’SCT esistente. Selezionare l’opzione Include Security per il caricamento.

Vedere la sezione Database Uploading, Downloading, and Synchronization di Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) o il documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente.

10.

Se necessario, eseguire il backup del database Security System come segue:
  • Se la versione del sistema Metasys è la Release 5.2 o precedente, eseguire il backup del database Security System del Site Director e di tutti i dispositivi di supervisione usando SCT.
  • Se la versione del sistema Metasys è la Release 6.0 o successiva, passare al punto successivo.

Vedere la sezione Security Database Backup and Restore del documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente. Oppure, vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964)

11.

Inoltrare tutti i campioni di trend di ogni controllore di rete al Site Director di ADS/ADX usando il comando Route Samples su ogni controllore. Questa operazione fa sì che il Site Director contenga già tutti i campioni possibili prima dell'aggiornamento. Attendere alcuni minuti per essere certi che tutti i campioni siano stati inoltrati.

Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per informazioni sul comando Route Samples.

12.

Terminare il servizio Metasys III Device Manager sul computer che esegue ADS/ADX . Questa operazione impedisce l’acquisizione di nuovi audit, allarmi, trend e annotazioni durante l’aggiornamento. Se il cliente può accettare la perdita di campioni di dati durante un aggiornamento, è possibile passare al punto successivo.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e avviare la Gestione attività. Fare clic sulla scheda Servizi. Cercare il servizio Metasys III Device Manager. Selezionare questo servizio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Arresta servizio. Il servizio Metasys III Device Manager viene arrestato.

13.

Eseguire un backup completo di tutti i dati storici del computer ADS/ADX usando Metasys Database Manager.

Vedere la sezione Backing Up a Database in Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) . Se il sistema esegue la Release 8.0, oltre a usare Metasys Database Manager occorre usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization.

14.

Creare una copia dei file di backup di tutti i database storici e di tutti gli archivi e memorizzarli su un supporto removibile (ad esempio, una chiavetta o un DVD).

Usare Windows Explorer per preparare e archiviare le copie dei file.

15.

Selezionare l’operazione appropriata:
  • Se si utilizza SCT dalla Release 7.x alla 10.x o SCT dalla Release 11.1 alla 13.0 , passare al punto successivo.
  • Se si utilizza SCT Release 6.5.x o precedente, oppure SCT 11.0, seguire la procedura a destra per registrare manualmente tutti gli utenti di SCT.
  1. Eseguire il login in SCT e aprire lo strumento Security Administrator (Tools > Administrator).
  2. In Security Administrator, registrare tutti i ruoli di SCT, gli account utente locali e gli account utente di Active Directory che si desidera ricreare nella versione aggiornata di SCT. Tutti i ruoli personalizzati e gli account utente di SCT andranno perduti con la disinstallazione di SCT nel passaggio successivo.
  3. Per poterli richiamare facilmente in un momento successivo, può essere utile usare la funzione Stampa schermo del computer per conservare una traccia delle autorizzazioni di accesso degli utenti e di altre informazioni associate ai diversi ruoli.

16.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place sullo stesso computer, passare al punto successivo.
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place su un nuovo computer, disconnettere prima il vecchio sistema ADS/ADX dalla rete dell'edificio, quindi collegare il nuovo sistema ADS/ADX alla rete dell’edificio. Seguire quindi la procedura riportata a destra.
  1. Assegnare al nuovo computer lo stesso nome e lo stesso indirizzo IP del vecchio sistema ADS/ADX . Se si desidera utilizzare un nome diverso per il nuovo computer ADS/ADX , passare al punto successivo.
  2. Installare SCT 13.2 sul nuovo computer.
  3. Installare Metasys Database Manager Rel. 10.1 sul nuovo computer.
  4. Copiare i file di backup dei database Metasys (.bak) dal vecchio computer alla cartella di backup di Metasys Database Manager sul nuovo computer.
  5. Copiare il file di backup dell’archivio di SCT (.backup) dal vecchio sistema al nuovo computer. Collocare l’archivio in questa posizione: C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\DatabaseFiles.
  6. Avviare SCT sul nuovo computer. Con SCT, ripristinare il backup che si era copiato al punto precedente.
  7. Se il nuovo computer ha un nome diverso da quello del vecchio sistema, aprire l’archivio SCT ripristinato, aggiornare l’archivio, quindi rinominare il Site Director nell’archivio aggiornato con il nome del nuovo computer.
  8. Avviare Metasys Database Manager in modalità Expert e ripristinare tutti i backup dei database dalla cartella di backup SQLData.
  9. Se il nuovo computer ha un nome diverso da quello del vecchio sistema, aggiornare il Site Director e i nomi di dispositivo nei database del sistema Metasys.

17.

Aggiornare o installare il software Metasys Server 10.1 , a seconda che si richieda un aggiornamento o un’installazione.

Vedere Aggiornamento di Metasys Server o Software Metasys Server.

18.

Se nella schermata Complete della procedura di installazione di Metasys Server 10.1 compare il messaggio di errore Install complete, but exceptions during historian database upgrade, usare lo strumento Metasys Post Install (MPI) Database per eseguire le necessarie operazioni di conversione dei tipi di dati prima di riavviare il computer.

Vedere il documento Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254).

19.

Attivare la licenza del software ADS/ADX su Metasys Server usando Software Manager.

Vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

20.

A questo punto è possibile installare altri software Metasys Release 10.1, incluso Metasys Export Utility, e attivare le relative licenze.

Fare riferimento ai rispettivi documenti di installazione. Per informazioni sulle licenze, vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

21.

Avviare il Launcher sul computer e avviare il Site Management Portal (SMP) per il sistema ADS/ADX aggiornato.

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

22.

Per verificare il funzionamento di ADS/ADX , eseguire il login in ADS/ADX usando l’utente e la password di MetasysSysAgent.

Vedere Avvio delle interfacce utente .

23.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place su un nuovo computer, ignorare il passaggio seguente perché si è già installato il software SCT 13.2.
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place sullo stesso computer, seguire la procedura a destra per installare il software SCT 13.2.

Installare il software SCT 13.2 sul sistema ADS/ADX e attivare la relativa licenza. Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

24.

Avviare Launcher sul computer e aggiungere un profilo per Metasys SCT.

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

25.

Avviare Metasys SCT usando il Launcher sul computer e verificare che funzioni correttamente.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

26.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si è eseguito l’aggiornamento di SCT dalla Release 7.0 o una release successiva, passare al punto successivo.
  • Se si è eseguito l’aggiornamento di SCT dalla Release 6.5 o una release precedente, avviare SCT. Aprire lo strumento Security Administrator (Tools > Administrator). In Security Administrator, ricreare tutti i ruoli, gli account utente e gli account utente di Active Directory che erano presenti nella vecchia versione di SCT (oppure, creare un nuovo set limitato di utenti di SCT). Se in un passaggio precedente si erano catturate le schermate contenenti i ruoli e gli utenti di SCT, usare queste schermate come riferimento per aggiungere i ruoli e gli account utente a SCT.

Vedere Bollettino tecnico del sistema Amministratore di sicurezza (LIT-1201528) .

27.

Eseguire il login in SCT 13.2 e aprire il database di archivio. Autorizzare SCT ad aggiornare il database alla Release 13.2.

Vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) .

28.

Scaricare il database di archiviazione dal Site Director di SCT 13.2 sul Site Director di ADS/ADX , selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS/ADX , specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS/ADX non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio.

Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download.

29.

(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata.

Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata.

30.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place su un nuovo computer, passare al punto successivo.
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place sullo stesso computer, seguire la procedura riportata a destra.
  1. Installare Metasys Database Manager (Release 10.1) sul sistema ADS/ADX . Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .
  2. Verificare che i file di backup dei database di Metasys (.bak) si trovino nella cartella di backup di Metasys Database Manager (in genere C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\SQLData).

  3. Verificare che il file di backup dell’archivio SCT (.backup) si trovi in questa posizione: C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\DatabaseFiles.
  4. Avviare SCT sul sistema ADS/ADX . Il processo di login potrebbe richiedere un tempo leggermente più lungo della norma. Con SCT, ripristinare il backup che era stato verificato al punto precedente.
  5. Avviare Metasys Database Manager in modalità Expert e ripristinare tutti i backup dei database dalla cartella di backup SQLData. Vedere la sezione Restoring a Database in Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) .

31.

Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 10.1.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 13.2 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.

Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) .

32.

Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 10.1, usare SCT 13.2 per scaricare il database di archiviazione di tutti i controllori di rete, scaricando per primo il Site Director (se si utilizza un controllore di rete come Site Director). Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per i dispositivi di classe N50 (NxE55s e NxE59s).

Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download.

33.

Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.