Aggiornamento out-of-place del Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Questa sezione descrive la procedura da utilizzare per eseguire un aggiornamento out-of-place del software ADS o ADX a Metasys Server 10.1. L’aggiornamento out-of-place può essere eseguito nei due scenari seguenti: (1) quando occorre sostituire una versione non supportata del software SQL Server disinstallando quella versione e installando una nuova versione supportata o (2) quando occorre spostare il sistema Metasys esistente su un sistema differente o su una macchina virtuale durante un aggiornamento. Prima di eseguire l’aggiornamento a Metasys Server 10.1, leggere Checklist preliminare per le nuove installazioni e gli aggiornamenti e Considerazioni sull’aggiornamento out-of-place.

Quale tipo di server Metasys si sta aggiornando?
ADS unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo desktop.
ADS unificato con SCT Scegliere di installare Metasys Server e SCT su un sistema operativo desktop.
ADX unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo server.
ADX unificato con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su un sistema operativo server.
ADX suddiviso Scegliere di aggiornare un server Metasys il cui componente Database è installato su un sistema server e il componente Web/Application è installato su un altro sistema operativo server.
ADX suddiviso con SCT Scegliere di aggiornare un server Metasys il cui componente Database è installato su un sistema server, il componente Web/Application è installato su un altro sistema operativo server e SCT è installato su un terzo computer.