Sistemi operativi supportati |
Database supportati |
---|---|
Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit) Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit) |
SQL Server® 2017 (64 bit) SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit) SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit) SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit) |
Procedere come segue per aggiornare il componente Web/Application di ADX su un sistema Metasys suddiviso.
Operazione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|
---|---|---|
1. |
Prima di eseguire l’aggiornamento di qualsiasi software Metasys, creare una copia di backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
2. |
Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS/ADX da aggiornare. |
nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperto Server Manager e compare la finestra Aggiunta guidata ruoli e funzionalità. Fare clic su Avanti e selezionare Ruoli server. Sotto Server Web > Server Web, espandere la sezione Sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su Avanti > Avanti > Installa per applicare la modifica. Al termine, fare clic su Chiudi. |
3. |
Controllare se il sistema ADS/ADX ha un certificato auto-firmato SHA256 associato al sito web predefinito in IIS. Se il sistema ADS/ADX ha un certificato acquistato da un’autorità di certificazione (CA), determinare se si tratti di un certificato SHA256 (Secure Hash Algorithm). In caso affermativo, seguire la procedura riportata a destra. Diversamente, passare al punto successivo. Per ulteriori dettagli, vedere Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) . |
|
4. |
Disinstallare il software Ready Access Portal (se installato). |
Vedere la sezione Uninstalling Ready Access Portal Software in Istruzioni per l'installazione del software del portale di accesso diretto(LIT-12011523) . |
5. |
Disinstallare il software Metasys Export Utility (se installato). |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
6. |
Disinstallare Energy Essentials (se presente). Questa operazione di disinstallazione deve essere eseguita prima di disinstallare il software ADS/ADX in un passaggio successivo. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
7. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
8. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare Johnson Controls - Launcher dall’elenco dei programmi e fare clic su Disinstalla. |
9. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
10. |
Disinstallare il software MVE esistente (se presente). |
|
11. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
Vedere Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione. |
12. |
Riavviare il computer. |
Fare riferimento alle informazioni per il riavvio del computer fornite insieme al sistema operativo. |
13. |
Verificare che la versione correntemente installata del software SQL Server sia supportata per la nuova release del software Metasys. |
Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server. |
14. |
Verificare che il componente SQL Server Reporting Services sia configurato correttamente. |
Vedere la sezione Verifying SQL Server Reporting Services Configuration del documento SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
15. |
Aggiornare o installare il software Metasys Server 10.1 , specificando il database di archivio SCT nel campo SCT Archive Db della schermata Reporting. Iniziare installando il nuovo software Metasys Server 10.1 sul Site Director. Se si dispone di altri sistemi ADS/ADX, aggiornarli dopo il Site Director. |
Vedere Aggiornamento di Metasys Server o Software Metasys Server. |
16. |
Se nella schermata Complete della procedura di installazione di Metasys Server 10.1 compare il messaggio di errore Install complete, but exceptions during historian database upgrade, usare lo strumento Metasys Post Install (MPI) Database per eseguire le necessarie operazioni di conversione dei tipi di dati prima di riavviare il computer. |
Vedere il documento Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254). |
17. |
Attivare la licenza del software ADS/ADX su Metasys Server usando Software Manager. |
Vedere Software Manager Help (LIT-12012389). |
18. |
Avviare il Launcher sul computer e avviare il Site Management Portal (SMP) per il sistema ADS/ADX aggiornato. |
Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) . |
19. |
Per verificare il funzionamento di ADS/ADX , eseguire il login in ADS/ADX usando l’utente e la password di MetasysSysAgent. |
Vedere Avvio delle interfacce utente . |
20. |
Scaricare il database di archiviazione dal Site Director di SCT 13.2 sul Site Director di ADS/ADX , selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS/ADX , specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS/ADX non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
21. |
Se nel sito sono presenti altri server ADS/ADX , aggiornare e scaricare tutti i database di archiviazione di ADS/ADX da agli altri server ADS/ADX . Il download ripristina anche il database Security System. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
22. |
(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata. |
Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata. |
23. |
Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 10.1.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 13.2 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.
|
Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) . |
24. |
Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 10.1, usare SCT 13.2 per scaricare il database di archiviazione di ogni controllore di rete. Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per i dispositivi di classe N50 (NxE55s e NxE59s). |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
25. |
Se occorre associare un certificato SHA256 acquistato da un’autorità di certificazione pubblica, seguire la procedura riportata a destra.
Nota: Il certificato acquistato deve essere di tipo SHA256 per funzionare correttamente con l’interfaccia utente (UI) di Metasys.
|
|
26. |
Se si è eseguito un aggiornamento da Metasys Release 10.0, rimuovere i componenti Windows che non sono più richiesti in Metasys Release 10.1. |
Vedere Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione . |
27. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |