Database Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server suddiviso per il Database Server

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4489890) (64 bit)

Windows® Server® 2012 R2 con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

Windows® Server® 2012 con aggiornamento (KB3172614) (64 bit)

SQL Server® 2017 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare il componente Database di un ADX su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 2. Aggiornamento del Database Server su Metasys Server suddiviso (In-Place)
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che la versione correntemente installata del software SQL Server sia supportata per la nuova release del software Metasys.

Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server.

2.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS/ADX da aggiornare.

nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperto Server Manager e compare la finestra Aggiunta guidata ruoli e funzionalità. Fare clic su Avanti e selezionare Ruoli server. Sotto Server Web > Server Web, espandere la sezione Sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su Avanti > Avanti > Installa per applicare la modifica. Al termine, fare clic su Chiudi.

3.

Installare Metasys Database Manager alla Release 10.1. I software Metasys Database Manager e Metasys Server devono avere la stessa release.

Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .

4.

Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.

5.

Passare alla sezione successiva per aggiornare il Web/Application Server dell’ADX suddiviso.

Vedere Web/Application Server.