Per maggiori informazioni sulle piattaforme supportate e sull’installazione di SCT, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare SCT su un sistema Metasys suddiviso.
|
Operazione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|
|---|---|---|
|
1. |
Caricare ed eseguire il backup di tutti i database di archiviazione del sistema ADS/ADX e dei controllori di rete sull’SCT esistente. Selezionare l’opzione Include Security per il caricamento. |
Vedere la sezione Database Uploading, Downloading, and Synchronization di Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) o il documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente. |
|
2. |
Se necessario, eseguire il backup del database Security System come segue:
|
Vedere la sezione Security Database Backup and Restore del documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente. Oppure, vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) |
|
3. |
Inoltrare tutti i campioni di trend di ogni controllore di rete al Site Director di ADS/ADX usando il comando Route Samples su ogni controllore. Questa operazione fa sì che il Site Director contenga già tutti i campioni possibili prima dell'aggiornamento. Attendere alcuni minuti per essere certi che tutti i campioni siano stati inoltrati. |
Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per informazioni sul comando Route Samples. |
|
4. |
Terminare il servizio Metasys III Device Manager sul computer che esegue ADS/ADX . Questa operazione impedisce l’acquisizione di nuovi audit, allarmi, trend e annotazioni durante l’aggiornamento. Se il cliente può accettare la perdita di campioni di dati durante un aggiornamento, è possibile passare al punto successivo. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e avviare la Gestione attività. Fare clic sulla scheda Servizi. Cercare il servizio Metasys III Device Manager. Selezionare questo servizio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Arresta servizio. Il servizio Metasys III Device Manager viene arrestato. |
|
5. |
Eseguire un backup completo di tutti i dati storici del computer ADS/ADX usando Metasys Database Manager. |
Vedere la sezione Backing Up a Database in Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) . Se il sistema esegue la Release 8.0, oltre a usare Metasys Database Manager occorre usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization. |
|
6. |
Creare una copia dei file di backup di tutti i database storici e di tutti gli archivi e memorizzarli su un supporto removibile (ad esempio, una chiavetta o un DVD). |
Usare Windows Explorer per preparare e archiviare le copie dei file. |
|
7. |
Prima di eseguire l’aggiornamento di qualsiasi software Metasys, creare una copia di backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
|
8. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
|
9. |
Disinstallare il software NxE Information and Configuration Tool (NCT), se presente. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
|
10. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
|
11. |
Disinstallare la versione corrente del Launcher di Metasys dal sistema SCT e rimuoverlo da tutti i client che accedono al sistema ADS/ADX . |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare Johnson Controls - Launcher dall’elenco dei programmi e fare clic su Disinstalla. |
|
12. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
|
|
13. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
|
|
14. |
Avviare SCT dal Launcher o usando la combinazione di tasti di Metasys SCT. Eseguire il login con il nome utente e la password di MetasysSysAgent. Il processo di login potrebbe richiedere un tempo leggermente più lungo della norma. |
Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) . |
|
15. |
Nell’ambito dell’aggiornamento in-place, aprire il database dell’archivio con SCT facendo clic su Item > Open Archive. Vedere le informazioni riportate a destra. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
|
16. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
Vedere Bollettino tecnico del sistema Amministratore di sicurezza (LIT-1201528) . |
|
17. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
|
18. |
Passare alla sezione successiva per aggiornare il Database Server dell’ADX suddiviso. |
Vedere Database Server. |