Aggiornamento in-place di Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - Metasys Server - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Questa sezione descrive la procedura richiesta per eseguire un aggiornamento in-place del software ADS o ADX a Metasys Server 10.1. L’aggiornamento in-place permette di aggiornare un sistema Metasys esistente sullo stesso computer usando la stessa versione del software SQL Server. (Questa opzione di aggiornamento vale anche se occorre aggiornare il software SQL Server a un service pack più recente.) Prima di eseguire l’aggiornamento a Metasys Server 10.1, leggere Checklist preliminare per le nuove installazioni e gli aggiornamenti e Tabella 1.

Quale tipo di Metasys Server si sta aggiornando?
ADS unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo desktop.
ADS unificato con SCT Scegliere di installare Metasys Server e SCT su un sistema operativo desktop.
ADX unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo server.
ADX unificato con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su un sistema operativo server.
ADX suddiviso Scegliere di aggiornare un server Metasys il cui componente database è installato su un sistema server e il componente web/application è installato su un altro sistema operativo server.
ADX suddiviso con SCT Scegliere di aggiornare un server Metasys il cui componente database è installato su un sistema server, il componente web/application è installato su un altro sistema operativo server e SCT è installato su un terzo computer.