Installazione di Metasys Server Lite: metodo personalizzato - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Questa sezione descrive la procedura da seguire per installare il software Metasys Server Lite con il metodo personalizzato. Il metodo personalizzato può essere utilizzato quando:

  • si desidera selezionare un’istanza specifica di SQL Server diversa da MSSQLSERVER
  • si desidera installare il software Metasys Server Lite in una posizione diversa da quella predefinita (C:\Program Files (x86)\Johnson Controls)
Nota: Quando si inizia il processo di installazione, il programma di installazione di Metasys Server Lite rileva se sul computer è presente una versione precedente del software ADS Lite e se il sistema soddisfa i requisiti definiti in questo documento. Se viene trovata una versione di ADS Lite precedente alla Release 8.0, compare un messaggio con la richiesta di disinstallare prima il software ADS Lite; vedere Disinstallazione del software Metasys Server Lite. Se viene trovato un software ADS Lite Release 8.0 o versione successiva, sarà disponibile un’opzione di aggiornamento. Ignorare questa sezione e passare a Aggiornamento di Metasys Server Lite.
  1. Individuare il file di installazione di Metasys Server Lite.
  2. Usando Esplora file, accedere alla posizione del file di installazione di Metasys Server Lite.
  3. Fare doppio clic sul prodotto da installare: MetasysServerLiteEurope_10.1.exe o MetasysServerLiteAsia_10.1.exe. Se viene richiesto, inserire le credenziali utente dell’amministratore. Viene aperta la finestra di installazione.
    Figura 1. Finestra di installazione di Metasys Server Lite

  4. Fare clic su Custom. Viene visualizzata la schermata Database.
    Figura 2. Finestra del database di Metasys Server Lite

  5. Nella sezione Database, scegliere tra queste opzioni:
    1. SQL Instance : fare clic sulla freccia in giù per scegliere il server del motore di database SQL installato sul computer. In genere, l’opzione corretta è localhost. Se tuttavia sul server locale si trovano più istanze di SQL Server, fare clic su quella da utilizzare per il software Metasys.
    2. Autenticazione Windows : selezionare questa casella se si desidera che il programma di installazione utilizzi le credenziali per il sistema operativo Windows dell’utente correntemente connesso per accedere al software SQL Server. L’utente connesso deve essere un amministratore di sistema (sysadmin) di SQL Server. Dopo l’installazione, sarà possibile revocare le autorizzazioni di amministratore di sistema per il software SQL Server per quell’utente (se richiesto dal personale IT).
    3. Username e Password : deselezionare la casella Windows Authentication se si desidera che il programma di installazione utilizzi come credenziali di login il nome utente e la password di uno specifico amministratore di SQL Server.
  6. Fare clic sulla scheda General. Viene visualizzata la schermata delle impostazioni generali.
    Figura 3. Finestra delle impostazioni generali di Metasys Server Lite

  7. Nel campo Install Path, accettare il percorso di installazione predefinito o selezionare una posizione di installazione personalizzata per l'applicazione Metasys Server Lite. Per selezionare una posizione di installazione personalizzata, fare clic su Browse per selezionare la posizione desiderata (ad esempio, l’unità E: al posto dell’unità C:). Viene aperta una finestra di dialogo per la ricerca della cartella. Selezionare una posizione di installazione e fare clic su OK.
  8. Per continuare, fare clic su Install. Attendere che il programma di installazione esegua il processo di inizializzazione. Verrà mostrato lo stato di avanzamento di ogni fase.
    Nota: Se sul computer non è presente .NET Framework 4.6.1, l’installazione di Metasys Server Lite viene messa in pausa e vengono installati i componenti .NET Framework 4.6.1 necessari, quindi il computer viene riavviato. Dopo il riavvio, il programma di installazione di Metasys Server Lite riprende automaticamente la procedura.
  9. Al termine dell’installazione, compare un riquadro indicante che l’installazione di Metasys Server Lite è terminata.
    1. Fare clic su Restart Now: il riavvio del sistema è necessario per rendere effettive le modifiche. Dopo il riavvio, continuare con il passaggio successivo.
    2. Fare clic su Finish: non è necessario riavviare il sistema. Procedere con la fase successiva.
  10. Se prima di installare il software Metasys Server Lite si era disabilitato il software antivirus, dopo il riavvio del sistema si consiglia di eseguire il login e riabilitarlo.
  11. (Opzionale) Se sul sito transitano grandi quantità di dati, dimensionare opportunamente la limitazione MSMQ. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Message Queue Size Considerations in ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .