Installazione di Metasys Server Lite: Metodo semplice - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

In questa sezione è descritta la procedura da seguire per installare il software Metasys Server con le opzioni predefinite. Nell’ambito dell’installazione, il programma di installazione di Metasys Server Lite installa prima il software SQL Server 2014 Express SP3 e quindi i componenti di Metasys Server Lite.

Nota: Quando si inizia il processo di installazione, il programma di installazione di Metasys Server Lite rileva se sul computer è presente una versione precedente del software ADS Lite e se il sistema soddisfa i requisiti definiti in questo documento. Se viene trovata una versione di ADS Lite precedente alla Release 8.0, compare un messaggio con la richiesta di disinstallare prima il software ADS Lite; vedere Disinstallazione del software Metasys Server Lite. Se viene trovato un software ADS Lite Release 8.0 o versione successiva, sarà disponibile un’opzione di aggiornamento. Ignorare questa sezione e passare a Aggiornamento di Metasys Server Lite.
  1. Individuare il file di installazione di Metasys Server Lite.
  2. Usando Esplora file, accedere alla posizione del file di installazione di Metasys Server Lite.
  3. Fare doppio clic sul prodotto da installare: MetasysServerLiteEurope_10.1.exe o MetasysServerLiteAsia_10.1.exe. Se viene richiesto, inserire le credenziali utente dell’amministratore. Viene aperta la finestra di installazione.
    Figura 1. Finestra di installazione di Metasys Server Lite

  4. Fare clic su Install nella schermata di installazione di Metasys Server Lite. Compare la schermata Inizializzazione e viene avviato il processo di installazione. Verrà mostrato lo stato di avanzamento di ogni fase.
    Nota: Se sul computer non è presente .NET Framework 4.6.1, l’installazione di Metasys Server Lite viene messa in pausa e vengono installati i componenti .NET Framework 4.6.1 necessari, quindi il computer viene riavviato. Dopo il riavvio, il programma di installazione di Metasys Server Lite riprende automaticamente la procedura.
  5. Al termine dell’installazione, compare una finestra indicante che l’installazione di Metasys Server Lite è terminata.
    • Fare clic su Restart Now: il riavvio del sistema è necessario per rendere effettive le modifiche. Dopo il riavvio, continuare con il passaggio successivo.
    • Fare clic su Finish: non è necessario riavviare il sistema. Procedere con la fase successiva.
  6. Se prima di installare il software Metasys Server Lite si era disabilitato il software antivirus, dopo il riavvio del sistema si consiglia di eseguire il login e riabilitarlo.
  7. (Opzionale) Se sul sito transitano grandi quantità di dati, dimensionare opportunamente la limitazione MSMQ. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Message Queue Size Considerations in ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .