Checklist dei componenti software richiesti per l’installazione e l’aggiornamento - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Prima di iniziare l’installazione o l’aggiornamento di Metasys Server Lite, consultare la tabella seguente per verificare di avere a disposizione il software richiesto. La tabella indica inoltre dove è possibile ottenere ogni componente software.

Tabella 1. Checklist dei componenti software richiesti
 

Componente software

Prodotti

Dove ottenerla

 

Sistema operativo (scegliere una risposta)

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) 2

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit)

 

Componenti del sistema operativo (OS) (installati da Metasys Server Lite)

Internet Information Services (IIS)

ADS-Lite/SCT

Supporto fisico del sistema operativo

Microsoft Message Queuing (MSMQ)2

 

Altro (selezionare tutto)

Windows® Internet Explorer® aggiornamento 11.0.9600.18816 versione 11.0.47 o successiva

ADS-Lite/SCT

Supporto fisico del sistema operativo

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 o 3.5.1

(installato da Metasys Server Lite)

Microsoft .NET Framework 4.6.12

(installato da Metasys Server Lite)

Microsoft Silverlight® 5.0 o versione successiva

http://www.microsoft.com/silverlight

 

Database (selezionare una sola opzione)

SQL Server® 2017 Express (64 bit)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation o Portale licenze

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

ADS-Lite/SCT

Microsoft Corporation

 

Strumenti dei database

SQL Installer

ADS-Lite/SCT

Portale Licenza

Microsoft SQL Server Management Studio Express

Microsoft Corporation o Portale licenze

1 È consigliabile che il computer che si intende utilizzare per il software Metasys abbia il sistema operativo installato su un disco rigido appena formattato. Se si utilizza un computer che era stato aggiornato da una versione precedente di Windows, i file e le impostazioni del registro rimaste dopo l’aggiornamento potrebbero influire negativamente sull’installazione del software del sistema Metasys.
2 Il software del sistema Metasys non supporta l’interfaccia touchscreen usata nei sistemi operativi Windows 10 e Windows 8.1.
3 Se questo componente non è presente, il programma di installazione Metasys Server Lite lo aggiunge automaticamente.
4 È richiesto per la visualizzazione dei file Graphics+ sui client che utilizzano il software Site Management Portal.
5 Strumento software di gestione del database usato per il software SQL Server. Questo sturmento può essere incluso o meno a seconda della versione di SQL Server Express che si sta installando.