Installazione di Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Tabella 1. Piattaforme supportate per Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop con SCT

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

SQL Server® 2017 Express (64 bit)

SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare e configurare il software Metasys Server Lite su un computer con un sistema operativo desktop.

Tabella 2. Installazione di Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server Lite utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows desktop supportati:
  • Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit)
  • Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit)
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows 10 con Creators Update: Versione 1809 10.17763
  • Windows 8.1 con Update 1: Versione 6.3.9600
  • Windows 7 con SP1: Versione 6.1.7601

2.

Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys ServerLite.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
  • inizia con una lettera, non con un numero
  • contiene un massimo di 15 caratteri
  • contiene solo lettere A-Z (maiuscole o minuscole), numeri 0–9 e trattini
    Nota: i trattini di sottolineatura non sono validi per il sistema Metasys.
  • non termina con le lettere ADS
  • non contiene segni diacritici o accenti

3.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

4.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server Lite su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server Lite su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

5.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server Lite.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

6.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. Microsoft .NET Framework 4.6.1 viene aggiunto automaticamente durante l’installazione del software Metasys Server Lite.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5.1 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

7.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services.

Seguire la procedura appropriata per il proprio sistema operativo:
  • Per Windows 7: ignorare questo passaggio perché il componente Inizializzazione applicazioni non è disponibile sotto Internet Information Services.
  • Per Windows 8.1 o 10: Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Sotto Internet Information Services, espandere la sezione Servizi Web > Funzionalità per lo sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su OK per applicare la modifica.

8.

Selezionare l’operazione appropriata:
  • Se si desidera consentire al programma di installazione di scegliere automaticamente la posizione di creazione dei database storici, passare al punto successivo per iniziare l’installazione di Metasys Server.
  • Se si desidera specificare una posizione di propria scelta per i database storici di Metasys (ad esempio, l’unità E:), installare prima il software SQL Server, quindi creare manualmente i database storici di Metasys con lo strumento SQL Server Management Studio prima di avviare l’installazione di Metasys Server. In alternativa, è possibile spostare i database storici di Metasys dopo l’installazione di Metasys Server. Per istruzioni su come spostare i database storici di Metasys dopo l’installazione, vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata.

Vedere Selezione di posizioni personalizzate per l’applicazione e i database Metasys Server Lite.

9.

Se si desidera che Metasys Server utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys Server prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo.

Vedere Appendice: Gestione e sicurezza dei certificati.

10.

Installare il software Metasys Server Lite.

Vedere Metasys Server Lite Software .

11.

Attivare la licenza del software ADS-Lite su Metasys Server Lite usando Software Manager.

Vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

12.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Site Management Portal (SMP).

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

13.

Avviare Metasys SMP usando il Launcher e verificare che funzioni correttamente.

Vedere Launching the ADS-Lite SMP UI .

14.

(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata.

Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata.

15.

Installare Metasys Database Manager.

Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .

16.

Se viene richiesto, riavviare il computer.

Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo.