Installazione di Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

In questa sezione è descritta la procedura da seguire per installare il software Metasys Server Lite. Prima di iniziare la procedura di installazione, leggere Checklist preliminare per installazioni e aggiornamenti.

Se viceversa si desidera aggiornare un’installazione esistente del software Metasys Server, vedere Aggiornamento in-place di Metasys Server Lite o Aggiornamento out-of-place di Metasys Server Lite.

Quale tipo di Metasys Server Lite si sta installando?
ADS-Lite Scegliere di installare Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop.
ADS-Lite con SCT Scegliere di installare Metasys Server Lite e SCT su un sistema operativo desktop.