In questa sezione è descritta la procedura da seguire per disinstallare componenti di terze parti che erano richiesti dal software Metasys Server Lite Release 10.0 ed erano stati installati automaticamente durante l’installazione di Metasys Server Lite. Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 9.0 o una release precedente, ignorare questa sezione. Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 10.0 alla 10.1, seguire la procedura descritta in questa sezione per rimuovere i componenti Windows che non sono più necessari. La procedura descritta permette anche di ripristinare il computer allo stato in cui si trovava prima dell’installazione del software Metasys Server Lite.
- Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione. Fare doppio clic su Servizi per aprire Servizi Windows.
- Arrestare i seguenti servizi uno alla volta:
- Metasys.Filebeat
- Metasys.Kibana
- Metasys.Winlogbeat
- Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Viene presentato un elenco dei programmi installati.
- Rimuovere Elastic: Selezionare Elasticsearch 6.2.3 e fare clic su Disinstalla.
- Rimuovere Elasticsearch-Curator: Selezionare elasticsearch-curator e fare clic su Disinstalla.
- Rimuovere tutti i componenti Beats seguenti selezionandoli uno alla volta e facendo clic su Disinstalla:
- beats_dashboards_5.5.1
- filebeat-6.2.3
- kibana-6.2.3
- metric_beat_v5.5.0
- MetricBeat_6.2.3
- winlogbeat-6.2.3
- Rimuovere Curator: Selezionare elasticsearch-curator e fare clic su Disinstalla.
- Rimuovere Open JDK: Selezionare openJDK-1.8.0.141 e fare clic su Disinstalla.
- Dopo avere disinstallato ognuna di queste applicazioni, riavviare il computer.
La release 10.1 del software ADS-Lite richiede ancora i seguenti componenti di terze parti, che perciò dovranno essere rimossi solo se si sceglie di disinstallare il software ADS-Lite:
- Erlang OTP 20 (9.0)
- RabbitMQ Server 3.7.3
- Set Rate Limits