Prima di procedere all’aggiornamento out-of-place, consultare la tabella seguente.
Dati o condizioni |
Dettagli |
Riferimento |
---|---|---|
Stato corrente di tutto il software del sistema Metasys |
Prima di procedere all'aggiornamento, verificare che tutte le applicazioni software Metasys attualmente caricate funzionino correttamente. In particolare, verificare la Metasys Export Utility e l’interfaccia utente di Metasys. |
Fare riferimento alle guide e ai manuali d’uso corrispondenti. |
Versione corrente del sistema operativo Windows. |
Prima di procedere all'aggiornamento, verificare che il sistema operativo corrente sia supportato. In caso negativo, applicare gli aggiornamenti richiesti per le versioni qui elencate. |
Per verificare il sistema operativo Windows, aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare che la versione sia almeno al livello seguente: Windows 10: Windows 8,1: Versione 6.3.9600 Windows 7 con SP1: Versione 6.1.7601 |
Versione corrente del software Microsoft® SQL Server® |
Se il sistema Metasys utilizza attualmente una versione di SQL Server che non è più supportata, è necessario aggiornarlo a una versione più recente. Per un elenco delle versioni supportate di SQL Server, vedere Checklist dei componenti software richiesti per l’installazione e l’aggiornamento. Verificare che la versione del software SQL Server da cui si sta eseguendo l’aggiornamento abbia un percorso di upgrade valido. |
Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server. Per maggiori informazioni sull’installazione o sull’aggiornamento del software SQL Server, vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
Versione corrente del software ADS-Lite |
Se sul computer è installato il software ADS-Lite Release 7.x o versione precedente, è necessario disinstallare il software ADS-Lite esistente. Alla richiesta, scegliere di rimuovere le chiavi di licenza perché si sta eseguendo un aggiornamento a una nuova release del software. Il software ADS-Lite deve essere disinstallato anche se si sta eseguendo un aggiornamento a una build differente della stessa release del software (ad esempio, dalla 10.1.0.3570 alla 10.1.0.3847). Dopo la disinstallazione sarà possibile installare la build più recente. Se sul computer è installato il software ADS-Lite Release 8.x o successiva, non è necessario disinstallarlo perché è disponibile un percorso di aggiornamento. |
Vedere Uninstalling the Metasys Server Lite Software. |
Condizioni generali dei sistemi HVAC monitorati da Metasys |
Eseguire e stampare un riepilogo degli allarmi e degli override per documentare eventuali problemi dei sistemi. |
Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) . |
Visualizzatore eventi di Windows |
Controllare se il Visualizzatore eventi di Windows presenti messaggi di errore a livello di sistema, ADS o MDM. |
Consultare la documentazione del sistema operativo Windows. |
Spazio libero sul disco rigido |
Verificare lo spazio su disco disponibile e cancellare i file temporanei o altri file non necessari per recuperare spazio sul disco. In un aggiornamento out-of-place, le considerazioni qui riportate valgono quando si sostituisce una versione non supportata del software SQL Server. Per altri scenari di aggiornamento out-of-place in cui il sistema Metasys esistente viene trasferito su un computer differente, questa considerazione può essere ignorata. |
Consultare la documentazione del sistema operativo Windows. |
Database di sicurezza |
Se la versione corrente del sistema Metasys è la Release 5.2 o precedente, creare un backup del database di sicurezza usando la procedura guidata di backup/ripristino di SCT. Selezionare Tools > Security Backup/Restore > Backup. Se la versione corrente del sistema Metasys è la Release 6.0 o successiva, non è richiesto un backup separato del database di sicurezza perché quest’ultimo fa parte dell’archivio. Ciò significa che, eseguendo il backup dell’archivio, sarà eseguito anche il backup del database di sicurezza. |
Per la Release 5.2 o precedenti, fare riferimento alla sezione Security Database Backup and Restore di Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) . |
Database di archiviazione |
Usando la release esistente di SCT, caricare l’archivio facendo attenzione a selezionare l’opzione Include Security. Creare quindi un backup del database di archiviazione. Creare anche un export del database con SCT. I backup si trovano in C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\DatabaseFiles |
Fare riferimento alla sezione Backing Up an Archive Database di Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) |
Account utente e password |
Consultare l’amministrazione IT del cliente. |
|
Preferenze |
Le preferenze di sistema non vengono mantenute con l’aggiornamento alla Release 10.1. Salvare i file di preferenze in un luogo sicuro prima dell’aggiornamento, quindi riportare i file nella posizione appropriata al termine dell’aggiornamento. Le preferenze da salvare possono includere file audio di allarme e opzioni di colore particolari, viste di avvio e link ad applicazioni esterne. A partire da SCT 11, i processi di aggiornamento e download includono le preferenze dell’utente. Tuttavia, SCT non carica le preferenze dell’utente da un NAE di Site Director. |
Vedere la sezione Configuring and Maintaining Preferences Appendix di ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) o NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) |
Elenchi oggetti |
Gli elenchi di oggetti memorizzati nei controllori di rete non vengono mantenuti con l’aggiornamento alla Release 10.1. Gli elenchi di oggetti vengono salvati come file dalla funzionalità di ricerca globale quando si salvano i risultati delle ricerche. Salvare i file degli elenchi di oggetti in un luogo sicuro prima dell’aggiornamento, quindi riportare i file nella posizione appropriata al termine dell’aggiornamento. A partire da SCT 11, i processi di aggiornamento e download includono gli elenchi di oggetti. Tuttavia, SCT non carica gli elenchi di oggetti da un NAE di Site Director. |
Vedere la sezione Configuring and Maintaining Preferences Appendix di ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) o NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) |
File di configurazione o proprietà personalizzati |
Se sono stati personalizzati alcuni file per il sistema, annotare quelle personalizzazioni prima di eseguire l’aggiornamento. Quando si esegue un aggiornamento, questi file vengono sovrascritti e le impostazioni personalizzate vanno perdute. Al termine dell'aggiornamento, ricordarsi di riapplicare le impostazioni personalizzate. Nota: Quando si esegue un aggiornamento, non sostituire il nuovo file con una copia del vecchio file. È infatti possibile che nel file siano cambiate altre impostazioni per migliorare le prestazioni del sistema o supportare nuove funzionalità. Anziché sostituire il nuovo file con una copia di quello vecchio, riapplicare le impostazioni personalizzate nel nuovo file.
|
La documentazione di ogni prodotto descrive le rispettive procedure di personalizzazione o, in alternativa, indica di fare aggiornare i file dal personale di supporto. |
Dati storici |
Installare Metasys Database Manager sul server Metasys (se non è ancora presente). Quindi, un giorno o alcune ore prima del previsto aggiornamento del sistema, usare Metasys Database Manager per eseguire un backup dei database storici, che possono comprendere gli audit (JCIAuditTrails), gli allarmi (JCIEvents), i trend (JCIHistorianDB), le annotazioni (JCIItemAnnotation), i trend dell’interfaccia utente di Metasys (JCIReportingDB), le autorizzazioni ambienti dell’interfaccia utente di Metasys (SpacesAuthorization) e il sistema di reporting (MetasysReporting). Si consiglia di selezionare l’opzione di reindicizzazione, anche se allunga sensibilmente la durata del processo. |
Fare riferimento alla sezione Backing Up a Database di Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) |
Versioni coesistenti dei software Metasys Server Lite e SCT. |
Il software Metasys Server Lite 10.1 può coesistere con SCT 13.2 sullo stesso computer. |
Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) . |
Software SCT |
Il software Metasys Server Lite 10.1 può coesistere con SCT 13.2 sullo stesso computer. |
Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) . |