|
Sistemi operativi supportati |
Database supportati |
|---|---|
|
Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit) Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit) |
SQL Server® 2017 Express (64 bit) SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit) SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit) SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit) |
| Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit) |
SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit) SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit) |
La tabella seguente contiene la procedura richiesta per eseguire un aggiornamento out-of-place del software Metasys Server Lite su un computer con un sistema operativo desktop. La procedura descritta presuppone che sul computer non sia attualmente installato il software Metasys.
|
Operazione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|
|---|---|---|
|
1. |
Verificare che il computer designato per il software Metasys Server Lite utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows desktop supportati:
|
Fare riferimento alla documentazione allegata al sistema operativo. |
|
2. |
Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys ServerLite. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
|
|
3. |
Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte. |
|
|
4. |
Se si sta installando il software Metasys Server Lite su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo. Se si sta installando il software Metasys Server Lite su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali dei computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server con la versione locale corrispondente alla lingua predefinita del sito. |
Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese. |
|
5. |
Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Metasys Server Lite. |
|
|
6. |
Installare Microsoft .NET Framework 3.5.1 se questo software non è ancora installato sul computer. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Viene aperta la finestra Server Manager. Usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF. |
|
7. |
Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS-Lite. |
Seguire la procedura appropriata per il proprio sistema operativo:
|
|
8. |
Installare una versione del software SQL Server Express sul computer supportato dal sistema Metasys. |
Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
9. |
Caricare ed eseguire il backup di tutti i database di archiviazione del sistema ADS-Lite e dei controllori di rete sull’SCT esistente. Selezionare l’opzione Include Security per il caricamento. |
Vedere la sezione Database Uploading, Downloading, and Synchronization di Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) o il documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente. |
|
10. |
Se necessario, eseguire il backup del database Security System come segue:
|
Vedere la sezione Security Database Backup and Restore del documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente. Oppure, vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) |
|
11. |
Inoltrare tutti i campioni di trend di ogni controllore di rete al Site Director di ADS-Lite usando il comando Route Samples su ogni controllore. Questa operazione fa sì che il Site Director contenga già tutti i campioni possibili prima dell'aggiornamento. Attendere alcuni minuti per essere certi che tutti i campioni siano stati inoltrati. |
Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per informazioni sul comando Route Samples. |
|
12. |
Terminare il servizio Metasys III Device Manager sul computer che esegue ADS-Lite. Questa operazione impedisce l’acquisizione di nuovi audit, allarmi, trend e annotazioni durante l’aggiornamento. Se il cliente può accettare la perdita di campioni di dati durante un aggiornamento, è possibile passare al punto successivo. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e avviare la Gestione attività. Fare clic sulla scheda Servizi. Cercare il servizio Metasys III Device Manager. Selezionare questo servizio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Arresta servizio. Il servizio Metasys III Device Manager viene arrestato. |
|
13. |
Eseguire un backup completo di tutti i dati storici del computer ADS-Lite usando Metasys Database Manager. |
Vedere la sezione Backing Up a Database in Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) . Se il sistema esegue la Release 8.0, oltre a usare Metasys Database Manager occorre usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization. |
|
14. |
Creare una copia dei file di backup di tutti i database storici e di tutti gli archivi e memorizzarli su un supporto removibile (ad esempio, una chiavetta o un DVD). |
Usare Windows Explorer per preparare e archiviare le copie dei file. |
|
15. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
|
|
16. |
Aggiornare o installare il software Metasys Server Lite 10.1 , a seconda che si richieda un aggiornamento o un’installazione. |
Vedere Upgrading Metasys Server Lite o Metasys Server Lite Software. |
|
17. |
Se nella schermata Complete della procedura di installazione di Metasys Server Lite 10.1 compare il messaggio di errore Install complete, but exceptions during historian database upgrade, usare lo strumento Metasys Post Install (MPI) Database per eseguire le necessarie operazioni di conversione dei tipi di dati prima di riavviare il computer. |
Vedere il documento Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254). |
|
18. |
Attivare la licenza del software ADS-Lite su Metasys Server Lite usando Software Manager. |
Vedere Software Manager Help (LIT-12012389). |
|
19. |
Avviare il Launcher sul computer e avviare il Site Management Portal (SMP) per il sistema ADS-Lite aggiornato. |
Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) . |
|
20. |
Per verificare il funzionamento di ADS-Lite, eseguire il login in ADS-Lite usando l’utente e la password di MetasysSysAgent. |
Vedere Launching the ADS-Lite SMP UI . |
|
21. |
Eseguire il login in SCT 13.2 e aprire il database di archivio. Autorizzare SCT ad aggiornare il database alla Release 13.2. |
Vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) . |
|
22. |
Scaricare il database di archiviazione dal Site Director di SCT 13.2 sul Site Director di ADS-Lite, selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS-Lite, specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS-Lite non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
|
23. |
(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata. |
Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata. |
|
24. |
Seguire il passaggio appropriato:
|
|
|
25. |
Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 10.1.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 13.2 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.
|
Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) . |
|
26. |
Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 10.1, usare SCT 13.2 per scaricare il database di archiviazione di tutti i controllori di rete, scaricando per primo il Site Director (se si utilizza un controllore di rete come Site Director). Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per i dispositivi di classe N50 (NxE55s e NxE59s). |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
|
27. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |