Aggiornamento out-of-place di Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Questa sezione descrive la procedura da seguire per eseguire un aggiornamento out-of-place del software ADS-Lite a Metasys Server Lite 10.1. L’aggiornamento out-of-place può essere eseguito nei due scenari seguenti: (1) quando occorre sostituire una versione non supportata del software SQL Server disinstallando quella versione e installando una nuova versione supportata o (2) quando occorre spostare il sistema Metasys esistente su un sistema differente o su una macchina virtuale durante un aggiornamento. Prima di eseguire l’aggiornamento a Metasys Server Lite 10.1, leggere Checklist preliminare per installazioni e aggiornamenti e Considerazioni sull’aggiornamento out-of-place.

Quale tipo di Metasys Server Lite si sta aggiornando?
ADS-Lite Scegliere di aggiornare Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop.
ADS-Lite con SCT Scegliere di installare Metasys Server Lite e SCT su un sistema operativo desktop.