Considerazioni sull'aggiornamento in-place - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Prima di procedere all’aggiornamento in-place, consultare la tabella seguente.

Tabella 1. Considerazioni sull'aggiornamento (in-place)

Dati o condizioni

Dettagli

Riferimento

Stato corrente di tutto il software del sistema Metasys

Prima di procedere all'aggiornamento, verificare che tutte le applicazioni software Metasys attualmente caricate funzionino correttamente, incluse la Metasys Export Utility e l’interfaccia utente di Metasys.

Fare riferimento alle guide e ai manuali d’uso corrispondenti.

Versione corrente del sistema operativo Windows.

Prima di procedere all'aggiornamento, verificare che il sistema operativo corrente sia supportato. In caso negativo, applicare gli aggiornamenti richiesti per le versioni qui elencate.

Nota: Solo per Windows 8.1, avviare Windows Powershell ed eseguire il comando seguente per verificare che sia installato l’Update 1 (KB2919355): get-hotfix -id KB2919355. Se non si trova l’hotfix, aggiornare il computer a Windows 8.1 con Update 1.

Per verificare il sistema operativo Windows, aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare che la versione sia almeno al livello seguente:

Windows 10: Versione 1809 10.17763

Windows 8,1: Versione 6.3.9600

Windows 7 con SP1: Versione 6.1.7601

Versione corrente del software Microsoft® SQL Server®

Se il sistema Metasys utilizza attualmente una versione di SQL Server che non è più supportata, è necessario aggiornarlo a una versione più recente. Per un elenco delle versioni supportate di SQL Server, vedere Checklist dei componenti software richiesti per l’installazione e l’aggiornamento.

Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server

Versione corrente del software ADS-Lite

Se sul computer è installato il software ADS-Lite Release 7.x o precedente, è necessario disinstallare il software ADS-Lite esistente. Alla richiesta, scegliere di rimuovere le chiavi di licenza perché si sta eseguendo un aggiornamento a una nuova release del software.

Il software ADS-Lite deve essere disinstallato anche se si sta eseguendo un aggiornamento a una build differente della stessa release del software (ad esempio, dalla 10.1.0.3570 alla 10.1.0.3847). Dopo la disinstallazione sarà possibile installare la build più recente.

Se sul computer è installato il software ADS-Lite Release 8.x o successiva, non è necessario disinstallarlo perché è disponibile un percorso di aggiornamento.

Vedere Disinstallazione del software Metasys Server Lite.

Presenza di applicazioni di terze parti non più richieste

Se si sta eseguendo l'aggiornamento del software ADS-Lite dalla Release 10.0 alla 10.1, diverse applicazioni di terze parti installate con la Release 10.0 non saranno più necessarie e potrebbero anzi consumare inutilmente una parte delle risorse del computer. Dopo avere eseguito l’aggiornamento alla Release 10.1 si consiglia di rimuovere questi componenti.

Vedere Disinstallazione dei componenti di terze parti del software.

Condizioni generali dei sistemi HVAC monitorati da Metasys

Eseguire e stampare un riepilogo degli allarmi e degli override per documentare eventuali problemi dei sistemi.

Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Visualizzatore eventi di Windows

Controllare se il Visualizzatore eventi di Windows presenti messaggi di errore a livello di sistema, ADS o MDM.

Consultare la documentazione del sistema operativo Windows.

Spazio libero sul disco rigido

Verificare lo spazio su disco disponibile e cancellare i file temporanei o altri file non necessari per recuperare spazio sul disco.

Consultare la documentazione del sistema operativo Windows.

Database di sicurezza

Se la versione corrente del sistema Metasys è la Release 5.2 o precedente, creare un backup del database di sicurezza usando la procedura guidata di backup/ripristino di SCT. Selezionare Tools > Security Backup/Restore > Backup.

Se la versione corrente del sistema Metasys è la Release 6.0 o successiva, non è richiesto un backup separato del database di sicurezza perché quest’ultimo fa parte dell’archivio. Ciò significa che, eseguendo il backup dell’archivio, sarà eseguito anche il backup del database di sicurezza.

Per la Release 5.2 o precedenti, fare riferimento alla sezione Security Database Backup and Restore di Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) .

Database di archiviazione

Usando la release esistente di SCT, caricare l’archivio facendo attenzione a selezionare l’opzione Include Security. Creare quindi un backup del database di archiviazione. Creare anche un export del database con SCT.

I backup si trovano in C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\DatabaseFiles

Sezioni Upload, Backing Up an Archive Database e Export Database di Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964)

Account utente e password

Raccogliere i nomi utente e le password degli amministratori che sono richieste per l’installazione o l’aggiornamento del software. Sono compresi gli account e le password degli amministratori di sistema (sa) SQL. Per i clienti che non desiderino comunicare queste credenziali, predisporre l’assistenza del DBA SQL. In alternativa, il DBA può creare un account temporaneo per un amministratore SQL con privilegi SA per la sola installazione del software, che potrà essere eliminato successivamente.

Consultare l’amministrazione IT del cliente.

Preferenze

Le preferenze di sistema non vengono mantenute con l’aggiornamento alla Release 10.1. Salvare i file di preferenze in un luogo sicuro prima dell’aggiornamento, quindi riportare i file nella posizione appropriata al termine dell’aggiornamento.

Le preferenze da salvare possono includere file audio di allarme e opzioni di colore particolari, viste di avvio e link ad applicazioni esterne.

A partire da SCT 11, i processi di aggiornamento e download includono le preferenze dell’utente. Tuttavia, SCT non carica le preferenze dell’utente da un NAE di Site Director.

Vedere la sezione Configuring and Maintaining Preferences Appendix di ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) o NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)

Elenchi oggetti

Gli elenchi di oggetti memorizzati nei controllori di rete non vengono mantenuti con l’aggiornamento alla Release 10.1. Gli elenchi di oggetti vengono salvati come file dalla funzionalità di ricerca globale quando si salvano i risultati delle ricerche. Salvare i file degli elenchi di oggetti in un luogo sicuro prima dell’aggiornamento, quindi riportare i file nella posizione appropriata al termine dell’aggiornamento.

Con SCT 13.2, i processi di aggiornamento e download includono gli elenchi di oggetti. Tuttavia, SCT non carica gli elenchi di oggetti da un NAE di Site Director.

Vedere la sezione Configuring and Maintaining Preferences Appendix di ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) o NAE Commissioning Guide (LIT-1201519)

File di configurazione o proprietà personalizzati

Se sono stati personalizzati alcuni file per il sistema, annotare quelle personalizzazioni prima di eseguire l’aggiornamento. Quando si esegue un aggiornamento, questi file vengono sovrascritti e le impostazioni personalizzate vanno perdute. Al termine dell'aggiornamento, ricordarsi di riapplicare le impostazioni personalizzate.

Nota: Quando si esegue un aggiornamento, non sostituire il nuovo file con una copia del vecchio file. È infatti possibile che nel file siano cambiate altre impostazioni per migliorare le prestazioni del sistema o supportare nuove funzionalità. Anziché sostituire il nuovo file con una copia di quello vecchio, riapplicare le impostazioni personalizzate nel nuovo file.

La documentazione di ogni prodotto descrive le rispettive procedure di personalizzazione o, in alternativa, indica di fare aggiornare i file dal personale di supporto.

Dati storici

Installare Metasys Database Manager sul server Metasys Lite (se non è ancora presente). Quindi, un giorno o alcune ore prima del previsto aggiornamento del sistema, usare Metasys Database Manager per eseguire un backup dei database storici, che possono comprendere gli audit (JCIAuditTrails), gli allarmi (JCIEvents), i trend (JCIHistorianDB), le annotazioni (JCIItemAnnotation), i trend dell’interfaccia utente di Metasys (JCIReportingDB), le autorizzazioni ambienti dell’interfaccia utente di Metasys (SpacesAuthorization) e il sistema di reporting (MetasysReporting). Si consiglia di selezionare l’opzione di reindicizzazione, anche se allunga sensibilmente la durata del processo.

Fare riferimento alla sezione Backing Up a Database di Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202)

Versioni coesistenti dei software Metasys Server Lite e SCT.

Il software Metasys Server Lite 10.1 può coesistere con SCT 13.2 sullo stesso computer.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

Abbinamento dispositivo

Con la Release 10.1 è stato introdotto un nuovo attributo nell’oggetto Sito, denominato Advanced Security Enabled. Questo attributo è impostato su False nella Release 10.0, mentre è impostato su True nella Release 10.1. L’attributo Advanced Security Enabled offre un processo di autenticazione più sicuro tra i controllori NxE aggiornati e il Site Director grazie all’abbinamento dei dispositivi. Quando si installa o si aggiorna il sistema alla Release 10.1, l’attributo Advanced Security Enabled viene impostato su True e i controllori NxE che non vengono aggiornati alla Release 10.1 vengono disaccoppiati dal Site Director (non possono più comunicare).

Prima di eseguire un aggiornamento alla Release 10.1 da una release precedente o da una build meno recente della Release 10.1, procedere come segue:

  1. Abbinare tutti i controllori di rete al server Metasys.
  2. Usando SCT, caricare le impostazioni di sicurezza sul server Metasys per salvare le informazioni di abbinamento nell’archivio.
  3. Eseguire l’aggiornamento del server Metasys ma non aggiornare i controllori.
  4. Usando SCT, eseguire una copia di sicurezza del server Metasys appena aggiornato.
  5. Verificare che tutti i controllori siano abbinati.
1 I file .config contengono impostazioni di rete personalizzate per Metasys che includono, ad esempio, le impostazioni Destination Delivery Agent (DDA) di stampa seriale per un NAE, il sistema di reporting avanzato (ADX) Metasys e il registro azioni (Action Queue) di SCT. Alcuni esempi dei file .config che gli utenti possono avere personalizzato sono web.config e ActionQueue.exe.config. Anche i file di proprietà contengono informazioni correlate alla risoluzione dei nomi e ad altre impostazioni di sistema.
2 Se si esegue l’aggiornamento da Metasys Release 8.0, è necessario usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization, perché l’operazione di backup per quel database non è disponibile con Metasys Database Manager Release 8.0