Aggiornamento di Metasys Server Lite e SCT su un sistema operativo desktop - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27
Tabella 1. Piattaforme supportate per Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop con SCT

Sistemi operativi supportati

Database supportati

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions (versione 1809 o successiva) (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

SQL Server® 2017 Express (64 bit)

SQL Server® 2016 Express con SP2 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

Windows® 7 Professional, Enterprise e Ultimate Editions con SP1 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bit)

SQL Server® 2012 Express con SP4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare i software Metasys Server Lite e SCT su un computer con un sistema operativo desktop.

Tabella 2. Aggiornamento di Metasys Server Lite con SCT su un sistema operativo desktop (in-place)
 

Operazione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Prima di eseguire l’aggiornamento di qualsiasi software Metasys, creare una copia di backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.

2.

Abilitare il componente Windows Inizializzazione applicazioni richiesto dall’interfaccia utente di Metasys, situato sotto Internet Information Services sul sistema ADS-Lite da aggiornare.

Seguire la procedura appropriata per il proprio sistema operativo:
  • Per Windows 7: ignorare questo passaggio perché il componente Inizializzazione applicazioni non è disponibile sotto Internet Information Services.
  • Per Windows 8.1 o 10: nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attiva o disattiva funzionalità di Windows. Sotto Internet Information Services, espandere la sezione Servizi Web > Funzionalità per lo sviluppo di applicazioni. Selezionare il componente Inizializzazione applicazioni. Fare clic su OK per applicare la modifica.

3.

Controllare se il sistema ADS-Lite ha un certificato auto-firmato SHA256 associato al sito web predefinito in IIS. Se il sistema ADS-Lite ha un certificato acquistato da un’autorità di certificazione (CA), determinare se si tratti di un certificato SHA256 (Secure Hash Algorithm). In caso affermativo, seguire la procedura riportata a destra. Diversamente, passare al punto successivo. Per ulteriori dettagli, vedere Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) .

  1. Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione. Avviare IIS Manager Espandere il server, quindi espandere i siti.
  2. Fare clic su Sito Web predefinito. Fare clic su Binding nel riquadro a destra. Viene aperta la finestra Binding sito.
  3. Cercare un binding di nome Tipo: https, Porta: 443. Se questo binding non è presente, ignorare questi passaggi.
  4. Se il binding è presente, selezionarlo e fare clic su Modifica. Nella finestra Modifica binding sito, fare clic su Visualizza.
  5. Leggere i valori riportati nei campi Rilasciato a: e Rilasciato da:. Se questi valori coincidono, significa che il computer ha un certificato auto-firmato. Se i valori sono diversi, significa che il computer ha un certificato acquistato da una CA.
  6. Nella finestra Certificato, fare clic su Dettagli.
  7. Leggere il valore dell’algoritmo hash della firma. Se il valore è diverso da sha256, è necessario aggiornare il certificato.
    1. Se si dispone di un certificato auto-firmato, o di un certificato acquistato da una CA che non necessita di aggiornamento, non sono necessarie modifiche.
    2. Se occorre aggiornare un certificato acquistato, non apportare modifiche e contattare la CA pubblica per ricevere istruzioni su come aggiornare il certificato firmato a SHA256. Se a questo punto si continua con l’installazione del server, verrà installato un certificato auto-firmato che potrà essere sostituito con un certificato acquistato dopo l’aggiornamento.
  8. Chiudere IIS Manager.

4.

Caricare ed eseguire il backup di tutti i database di archiviazione del sistema ADS-Lite e dei controllori di rete sull’SCT esistente. Selezionare l’opzione Include Security per il caricamento.

Vedere la sezione Database Uploading, Downloading, and Synchronization di Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) o il documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente.

5.

Se necessario, eseguire il backup del database Security System come segue:
  • Se la versione del sistema Metasys è la Release 5.2 o precedente, eseguire il backup del database Security System del Site Director e di tutti i dispositivi di supervisione usando SCT.
  • Se la versione del sistema Metasys è la Release 6.0 o successiva, passare al punto successivo.

Vedere la sezione Security Database Backup and Restore del documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release corrente. Oppure, vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964)

6.

Inoltrare tutti i campioni di trend di ogni controllore di rete al Site Director di ADS-Lite usando il comando Route Samples su ogni controllore. Questa operazione fa sì che il Site Director contenga già tutti i campioni possibili prima dell'aggiornamento. Attendere alcuni minuti per essere certi che tutti i campioni siano stati inoltrati.

Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per informazioni sul comando Route Samples.

7.

Terminare il servizio Metasys III Device Manager sul computer che esegue ADS-Lite. Questa operazione impedisce l’acquisizione di nuovi audit, allarmi, trend e annotazioni durante l’aggiornamento. Se il cliente può accettare la perdita di campioni di dati durante un aggiornamento, è possibile passare al punto successivo.

Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e avviare la Gestione attività. Fare clic sulla scheda Servizi. Cercare il servizio Metasys III Device Manager. Selezionare questo servizio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Arresta servizio. Il servizio Metasys III Device Manager viene arrestato.

8.

Eseguire un backup completo di tutti i dati storici del computer ADS-Lite usando Metasys Database Manager.

Vedere la sezione Backing Up a Database in Guida a Metasys® Database Manager (LIT-12011202) . Se il sistema esegue la Release 8.0, oltre a usare Metasys Database Manager occorre usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization.

9.

Creare una copia dei file di backup di tutti i database storici e di tutti gli archivi e memorizzarli su un supporto removibile (ad esempio, una chiavetta o un DVD).

Usare Windows Explorer per preparare e archiviare le copie dei file.

10.

Disinstallare il software Ready Access Portal (se installato).

Vedere la sezione Uninstalling Ready Access Portal Software in Istruzioni per l'installazione del software del portale di accesso diretto(LIT-12011523) .

11.

Disinstallare il software NxE Information and Configuration Tool (NCT), se presente.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla.

12.

Disinstallare il software Metasys Export Utility (se installato).

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla.

13.

Selezionare l’operazione appropriata:
  • Se è installata l’interfaccia utente di Metasys 1.5.1 o una versione precedente del software, disinstallare l’interfaccia utente di Metasys.
  • Se la versione dell’interfaccia utente di Metasys è la Release 2.0 o successiva, passare al punto successivo.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla.

14.

Disinstallare il software Metasys UI Offline 1.5.1 o le versioni precedenti (se installate). Se il componente Metasys UI Offline non è installato, o se è installato il software Metasys UI Offline Release 2.0 o successiva, passare al punto successivo.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla.

15.

Selezionare l’operazione appropriata:
  • Se il sito esegue la Release 7.0 o una versione precedente, disinstallare il componente NAE/NIE Update Tool (se presente). Questa operazione di disinstallazione deve essere eseguita prima di procedere all’installazione o all’aggiornamento della nuova versione di SCT.
  • Se il sito esegue la Release 8.0 o una versione successiva, passare al punto successivo.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla.

16.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se sul computer è installato il software ADS-Lite nella Release 7.x o in una versione precedente, disinstallare il software ADS-Lite esistente. Alla richiesta, scegliere di rimuovere le chiavi di licenza perché si sta eseguendo un aggiornamento a una nuova release del software.
  • Se sul computer è installato il software ADS-Lite Release 8.x o successiva, passare al punto seguente.

Vedere Uninstalling the Metasys Server Lite Software.

17.

Riavviare il computer.

Fare riferimento alle informazioni per il riavvio del computer fornite insieme al sistema operativo.

18.

Selezionare l’operazione appropriata:
  • Se si utilizza SCT dalla Release 7.x alla 10.x o SCT dalla Release 11.1 alla 13.0 , passare al punto successivo.
  • Se si utilizza SCT Release 6.5.x o precedente, oppure SCT 11.0, seguire la procedura a destra per registrare manualmente tutti gli utenti di SCT.
  1. Eseguire il login in SCT e aprire lo strumento Security Administrator (Tools > Administrator).
  2. In Security Administrator, registrare tutti i ruoli di SCT, gli account utente locali e gli account utente di Active Directory che si desidera ricreare nella versione aggiornata di SCT. Tutti i ruoli personalizzati e gli account utente di SCT andranno perduti con la disinstallazione di SCT nel passaggio successivo.
  3. Per poterli richiamare facilmente in un momento successivo, può essere utile usare la funzione Stampa schermo del computer per conservare una traccia delle autorizzazioni di accesso degli utenti e di altre informazioni associate ai diversi ruoli.

19.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se il sito utilizza la Release 7.0 o precedente, disinstallare la versione corrente del Launcher di Metasys dal sistema ADS-Lite e rimuoverlo da tutti i client che accedono al sistema ADS-Lite.
  • Se il sito esegue la Release 8.0 o una versione successiva, passare al punto successivo.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare Johnson Controls - Launcher dall’elenco dei programmi e fare clic su Disinstalla.

20.

Verificare che la versione correntemente installata del software SQL Server sia supportata per la nuova release del software Metasys.

Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server.

21.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si utilizza SCT Release 6.5.x o precedente, passare al punto successivo.
  • Se si utilizza SCT dalla Release 7.0 alla 11.0, seguire la procedura a destra.
  • Se si utilizza SCT dalla Release 11.1 alla 13.0, eseguire l’aggiornamento alla versione SCT 13.2. Attivare quindi la licenza del software SCT 13.2 con il Software Manager. Per maggiori dettagli, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
  1. Disinstallare la versione esistente del software SCT dalla release 7.0 alla 11.0. Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installare il software SCT 13.2. Attivare quindi la licenza del software SCT 13.2 con il Software Manager. Per dettagli, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

22.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si utilizza SCT Release 7.0 o precedente, passare al punto successivo.
  • Se si utilizza SCT dalla Release 6.5.x o precedente, seguire la procedura a destra.
  1. Disinstallare il software esistente SCT 6.5.x o versione precedente. I database di sicurezza di SCT e ADS-Lite non sono separati nella Release 6.5.x o nelle versioni precedenti, perciò non è disponibile un’opzione di aggiornamento per SCT. Fare riferimento alla sezione Uninstalling SCT in SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Installare il software SCT 13.2 e attivare la relativa licenza. Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

23.

Avviare SCT dal Launcher o usando la combinazione di tasti di Metasys SCT. Eseguire il login con il nome utente e la password di MetasysSysAgent. Il processo di login potrebbe richiedere un tempo leggermente più lungo della norma.

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

24.

Nell’ambito dell’aggiornamento in-place, aprire il database dell’archivio con SCT facendo clic su Item > Open Archive. Vedere le informazioni riportate a destra.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se il database dell’archivio non compare nell’elenco, usare SCT per ripristinare il database (Tools > Database > Restore Backup). Al termine del ripristino, aprire l’archivio facendo clic su Item > Open Archive. Fare clic su Upgrade per aggiornare l’archivio alla nuova release.

  • Compare un messaggio che chiede di aggiornare l’archivio alla nuova release del sistema Metasys. Fare clic su Upgrade Archive per aggiornare l’archivio alla nuova release.

25.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si è eseguito l’aggiornamento di SCT dalla Release 7.0 o una release successiva, passare al punto successivo.
  • Se si è eseguito l’aggiornamento di SCT dalla Release 6.5 o una release precedente, avviare SCT. Aprire lo strumento Security Administrator (Tools > Administrator). In Security Administrator, ricreare tutti i ruoli, gli account utente e gli account utente di Active Directory che erano presenti nella vecchia versione di SCT (oppure, creare un nuovo set limitato di utenti di SCT). Se in un passaggio precedente si erano catturate le schermate contenenti i ruoli e gli utenti di SCT, usare queste schermate come riferimento per aggiungere i ruoli e gli account utente a SCT.

Vedere Bollettino tecnico del sistema Amministratore di sicurezza (LIT-1201528) .

26.

Disinstallare il componente Metasys Database Manager (se installato).

Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .

27.

Aggiornare o installare il software Metasys Server Lite 10.1 , a seconda che si richieda un aggiornamento o un’installazione.

Vedere Upgrading Metasys Server Lite o Metasys Server Lite Software.

28.

Se nella schermata Complete della procedura di installazione di Metasys Server Lite 10.1 compare il messaggio di errore Install complete, but exceptions during historian database upgrade, usare lo strumento Metasys Post Install (MPI) Database per eseguire le necessarie operazioni di conversione dei tipi di dati prima di riavviare il computer.

Vedere il documento Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254).

29.

Attivare la licenza del software ADS-Lite su Metasys Server Lite usando Software Manager.

Vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

30.

Avviare il Launcher sul computer e avviare il Site Management Portal (SMP) per il sistema ADS-Lite aggiornato.

Vedere Guida dello strumento di avvio (LIT-12011742) .

31.

Per verificare il funzionamento di ADS-Lite, eseguire il login in ADS-Lite usando l’utente e la password di MetasysSysAgent.

Vedere Launching the ADS-Lite SMP UI .

32.

Eseguire il login in SCT 13.2 e aprire il database di archivio. Autorizzare SCT ad aggiornare il database alla Release 13.2.

Vedere Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) .

33.

Scaricare il database di archiviazione dal Site Director di SCT 13.2 sul Site Director di ADS-Lite, selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS-Lite, specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS-Lite non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio.

Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download.

34.

(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata.

Vedere Spostamento dei database storici Metasys in una posizione personalizzata.

35.

Nell’ambito dell’aggiornamento in-place, installare Metasys Database Manager Release 10.1.

Vedere Istruzioni di installazione per Metasys® Database Manager (LIT-12011553) .

36.

Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 10.1.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 13.2 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.

Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) .

37.

Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 10.1, usare SCT 13.2 per scaricare il database di archiviazione di tutti i controllori di rete, scaricando per primo il Site Director (se si utilizza un controllore di rete come Site Director). Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per i dispositivi di classe N50 (NxE55s e NxE59s).

Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Guida a Metasys® SCT (LIT-12011964) per informazioni sul download.

38.

Se occorre associare un certificato SHA256 acquistato da un’autorità di certificazione pubblica, seguire la procedura riportata a destra.
Nota: Il certificato acquistato deve essere di tipo SHA256 per funzionare correttamente con l’interfaccia utente (UI) di Metasys.
  1. Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione.
  2. Avviare Internet Information Services (IIS) Manager.
  3. Espandere il server, quindi espandere i siti.
  4. Fare clic su Sito Web predefinito.
  5. Fare clic su Binding nel riquadro a destra. Viene aperta la finestra Binding sito.
  6. Selezionare il binding di nome Tipo: https, Porta: 443.
  7. Fare clic su Modifica. Viene aperta la finestra Modifica binding sito, in cui l’elenco dei certificati SSL comprende ora MUI Application Server. Fare clic su Seleziona e scegliere il proprio certificato firmato nella finestra Seleziona certificato.
  8. Fare clic su OK per confermare la selezione, quindi fare clic su OK nella finestra Modifica binding sito.
  9. Chiudere tutte le finestre.

39.

Se si è eseguito un aggiornamento da Metasys Release 10.0, rimuovere i componenti Windows che non sono più richiesti in Metasys Release 10.1.

Vedere Uninstalling Third-Party Software Components..

40.

Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.