Aggiornamento in-place di Metasys Server Lite - Metasys - LIT-12012258 - MS-ADSLE5U-x - MS-ADSLA5U-x - Server - Metasys Server - Metasys Server Lite - 10.1

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento di Metasys Server Lite

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Building Automation Systems > Reporting > Metasys Server Lite
Document number
LIT-12012258
Version
10.1
Revision date
2019-09-27

Questa sezione descrive la procedura da seguire per eseguire un aggiornamento in-place del software ADS-Lite a Metasys Server Lite 10.1. L’aggiornamento in-place permette di aggiornare un sistema Metasys esistente sullo stesso computer usando la stessa versione del software SQL Server. (Questa opzione di aggiornamento vale anche se occorre aggiornare il software SQL Server a un service pack più recente.) Prima di eseguire l’aggiornamento a Metasys Server Lite 10.1, leggere Checklist preliminare per installazioni e aggiornamenti e Considerazioni sull'aggiornamento in-place.

Quale tipo di Metasys Server Lite si sta aggiornando?
ADS-Lite Scegliere di aggiornare Metasys Server Lite su un sistema operativo desktop.
ADS-Lite con SCT Scegliere di installare Metasys Server Lite e SCT su un sistema operativo desktop.