Attivazione della licenza del software Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Il processo di installazione di Metasys Server installa anche il Software Manager da utilizzare per attivare la licenza del server e delle altre applicazioni Metasys. Per informazioni e istruzioni su come attivare correttamente la licenza del software Metasys ADS o Metasys ADX, vedere Software Manager Help (LIT-12012389)

Dopo avere attivato la licenza del software Metasys ADS o Metasys ADX, determinare il passaggio successivo come segue:

  • Se il cliente necessita di un sistema conforme alle specifiche FIPS, è necessario abilitare e installare FIPS dopo avere attivato la licenza di Metasys Server. Fare riferimento alla sezione Abilitazione e installazione del componente FIPS.
  • Se gli operatori dell’impianto utilizzano file Graphics+, installare Microsoft Silverlight 5, un plug-in software che permette di visualizzare i grafici creati con il Graphic Generation Tool. Passare a Installazione di Microsoft Silverlight 5.
  • Se l’impianto richiede il software Metasys for Validated Environments (MVE), vedere Installazione del software MVE.
  • Se gli operatori dell’impianto non utilizzano file Graphics+, il passaggio successivo è la verifica dell’installazione del sistema ADS/ADX. Passare a Avvio delle interfacce utente.