Aggiornamento di Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Questa sezione descrive la procedura da seguire per aggiornare il software Metasys Server, un’opzione che è disponibile se si esegue la Release 8.0 o una versione successiva. Se si utilizza il software Metasys Server Release 7.0 o precedente, vedere Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione. Inoltre, se si dispone di una build precedente del software Metasys Server Release 11.0, non è possibile eseguire l’aggiornamento; è necessario disinstallare prima il software e quindi reinstallarlo. Passare a Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione.

  1. Individuare il file di installazione di Metasys Server.
  2. Usando l’app Esplora risorse di Windows, accedere alla posizione del file di installazione di Metasys Server.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su MetasysServer_11.0.exe e scegliere Esegui come amministratore. Se viene richiesto, inserire le credenziali utente dell’amministratore. Viene aperta la finestra di installazione.
    Figura 1. Finestra di aggiornamento del Server Metasys

  4. Fare clic su Upgrade. Viene visualizzata la schermata con le opzioni di aggiornamento.
    Figura 2. Opzioni di aggiornamento del Server Metasys

  5. Nella finestra, scegliere tra queste opzioni:
    1. Server Name : verificare che questo campo di sola lettura contenga il server del controllore di database SQL installato sul computer (in genere, localhost).
    2. Use Windows Credentials : selezionare questa casella se si desidera che il programma di installazione utilizzi le credenziali per il sistema operativo Windows dell’utente correntemente connesso per accedere al software SQL Server. L’utente connesso deve essere un amministratore di sistema (sysadmin) di SQL Server. Dopo l’installazione, sarà possibile revocare le autorizzazioni di amministratore di sistema per il software SQL Server per quell’utente (se richiesto dal personale IT).
    3. Username e Password : deselezionare la casella Use Windows Credentials se si desidera che il programma di installazione utilizzi come credenziali di login il nome utente e la password di uno specifico amministratore di SQL Server.
  6. Fare clic su Upgrade. La procedura di installazione ha inizio e compare la schermata di inizializzazione:
    Figura 3. Finestra di inizializzazione di Metasys Server

    Non fare clic su Cancel, a meno che non si desideri interrompere l’installazione e applicare un aggiornamento al software SQL Server. Dopo alcuni secondi, il programma di installazione continua e viene mostrato lo stato di avanzamento di ogni fase.

    La fase di elaborazione del database XMS è quella che richiede più tempo ed è possibile che non mostri alcuno stato di avanzamento per 15 minuti. Questo tipo di funzionamento è da considerarsi normale. Inoltre, per i database di dimensioni molto grandi, questa fase di aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti a causa delle complesse operazioni di refactoring necessarie.
    Notes:
    • Se sul computer non è presente .NET Framework 4.7.2, l’aggiornamento di Metasys Server viene messo in pausa e vengono installati i componenti .NET Framework 4.7.2 necessari, quindi il computer viene riavviato. Dopo il riavvio, l’aggiornamento di Metasys Server riprende automaticamente.
    • Se durante l’aggiornamento compare il messaggio Se si procede con l’aggiornamento, i seguenti utenti Metasys saranno bloccati e non potranno eseguire il login: FipsLockUsers.txt, annullare il processo di aggiornamento. Quindi, per ogni utente interessato, impostare una nuova password e verificare che non sia impostata la proprietà Never Expire sotto Account Policy. Il file FipsLockUsers.txt (situato sotto C:\Users\<utente>\AppData\Local\Temp\) elenca gli account utente che è necessario correggere. Inoltre, per tutti gli altri utenti Metasys, impostare una nuova password per tutti gli utenti che non abbiano modificato la propria password per più di due anni. Riavviare quindi il processo di aggiornamento.
    • Se nella schermata Complete della procedura di installazione di Metasys Server 11.0 compare il messaggio di errore Installazione completata, ma eccezioni durante l'aggiornamento del database storici, usare lo strumento Metasys Post Install (MPI) Database per eseguire le necessarie operazioni di conversione dei tipi di dati prima di riavviare il computer. Per informazioni dettagliate, vedere il documento Database Tools Commissioning Guide (LIT-12012254).
  7. Al termine dell’aggiornamento, compare una finestra di dialogo indicante che l’installazione di Metasys Server è terminata.
    • Fare clic su Restart Now: il riavvio del sistema è necessario per rendere effettive le modifiche. Dopo il riavvio, continuare con il passaggio successivo.
    • Fare clic su Finish: il riavvio non è necessario, ma si consiglia di eseguirlo ugualmente perché spesso è richiesto dal servizio di licenza, che è stato anch’esso aggiornato. Dopo avere riavviato il computer e avere eseguito il login, procedere alla fase successiva.
  8. Se prima di installare il software Metasys Server si era disabilitato il software antivirus, si consiglia di riabilitarlo dopo il riavvio del sistema.
  9. (Opzionale) Se sul sito transitano grandi quantità di dati, dimensionare opportunamente la limitazione MSMQ. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Message Queue Size Considerations in ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645).
  10. Attivare la licenza di Metasys Server con il Software Manager, che viene installato con il server. Per maggiori dettagli, fare riferimento al documento Software Manager Help (LIT-12012389).