Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active
  1. Aprire lo strumento Gestione configurazione SQL Server.
    Nota: Se sul computer non si vede alcuna versione di Microsoft SQL Server, significa che non si dispone del software richiesto. Seguire le istruzioni di questo documento per installare una versione supportata del software SQL Server.
  2. Nel riquadro a sinistra, selezionare Servizi SQL Server. Nel riquadro a destra, fare doppio clic sull’istanza SQL Server.
  3. Fare clic sulla scheda Avanzate e scorrere in basso fino alla riga Versione.
  4. Se la versione corrisponde a una di quelle elencate, significa che si dispone di una versione supportata del software SQL Server o SQL Server Express. Verificare che il numero di versione sia uno dei seguenti o una versione successiva:
    • 15.0.2000.5: SQL Server® 2019 (64 bit)
    • 14.0.3238.1: SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit)
    • 13.0.5492.2: SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)
    • 12.0.6329.1: SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)
  5. Se la versione non corrisponde a una delle versioni sopra elencate o a una versione successiva, è necessario applicare il service pack richiesto o eseguire l’aggiornamento a una versione più recente del software SQL Server o SQL Server Express. Per installare una versione supportata del software SQL Server, seguire le istruzioni riportate in SQL Server Install and Upgrade Installation Instructions (LIT-12012240).