Aggiunta del sistema di reporting avanzato di Metasys a un ADS/ADX esistente - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active
Nota: Quando si installa o si aggiorna un computer ADS o ADX, è possibile aggiungere il supporto per il sistema di reporting avanzato di Metasys durante la normale sequenza di installazione se si dispone di un ADX (o di un ADX che era stato aggiornato da un ADS) e di un software SQL Server che è supportato dal software Metasys con SQL Server Reporting Services. Dopo avere installato un ADX senza il sistema di reporting avanzato di Metasys, non è possibile tornare indietro e aggiungere il supporto per il sistema di reporting avanzato di Metasys senza reinstallare il software ADX. Inoltre, dopo avere installato il sistema di reporting avanzato di Metasys, non è possibile disinstallarlo separatamente usando la procedura Installazione applicazioni di Windows.

In caso di dubbi, aggiornare l’intero sistema e aggiungere un software SQL Server che sia supportato dal software Metasys con SQL Server Reporting Services (SSRS) e un ADX che supporti il sistema di reporting avanzato di Metasys. Per le relative istruzioni, vedere ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .

Per aggiungere il sistema di reporting avanzato di Metasys a un ADS o a un ADX:

  • Per un ADS, eseguire l’aggiornamento a un ADX e selezionare l’opzione Metasys Advanced Reporting System durante l’installazione. Per le relative istruzioni, vedere SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .
  • Per un ADX:

    • Se si utilizza una versione del software SQL Server senza SQL Server Reporting Services:

      1. Eseguire un backup di tutti i database di archiviazione e di tutti i database storici: JCIAuditTrails, JCIEvents, JCIHistorianDB, JCIReportingDB, SpacesAuthorization e JCIItemAnnotation.
      2. Disinstallare il software ADX usando Installazione applicazioni o Disinstalla un programma. Non conservare i database Metasys.
      3. Disinstallare il software SQL Server, riavviare il computer, quindi reinstallare il software SQL Server con il service pack supportato, prestando attenzione ad aggiungere il componente Reporting Services.
      4. Installare il software ADX con il supporto per il sistema di reporting avanzato di Metasys.
      5. Ripristinare i database di archiviazione e i database storici.
    • Se si utilizza un software SQL Server con Reporting Services, disinstallare il software ADX usando le funzioni Installazione applicazioni o Disinstalla un programma (mantenendo i database), quindi reinstallare il software ADX con il supporto del sistema di reporting avanzato di Metasys. Se si dispone di un ADX suddiviso, verificare che i componenti software SQL Server siano installati correttamente su tutti i computer. Il database SCT può usare qualsiasi versione del software SQL Server che sia supportata dal software Metasys.

Per la procedura di installazione dell’ADX per il supporto del sistema di reporting avanzato di Metasys, vedere Software Server Metasys.