Concessione di licenza - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Il software Metasys Server richiede una licenza per il prodotto base. Le licenze del software Metasys sono gestite dall’applicazione Software Manager, installata sul sistema insieme a Metasys Server. Si raccomanda di attivare la licenza del software Metasys Server subito dopo l’installazione. Insieme a Metasys Server viene installata anche la API di comando e monitoraggio Metasys, una funzionalità opzionale la cui licenza deve essere acquistata separatamente. L’interfaccia utente di Metasys, tuttavia, non richiede una licenza separata. Per informazioni sull’attivazione delle licenze, vedere la sezione Starting a license activation in Software Manager Help (LIT-12012389).