Checklist preliminare per nuove installazioni e aggiornamenti - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Prima di iniziare l’installazione o l’aggiornamento di Metasys Server presso il sito di un cliente, seguire i punti della checklist seguente.

Tabella 1. Checklist preliminare

Fase

Azione

Dettagli

Leggere la documentazione correlata

Scaricare dal portale e leggere i documenti Flash Sheet, FYI e Quick Patches che si riferiscono all’installazione e all’aggiornamento del software Metasys. I link a queste risorse sono disponibili alla pagina Find Answers del Field Support Center.

Scaricare ed esaminare tutti i documenti sui prodotti correlati dal sito web Knowledge Exchange. Il sito Knowledge Exchange contiene le versioni più aggiornate dei documenti sui prodotti.

Verificare che tutti gli aggiornamenti di Windows disponibili siano stati applicati al sistema operativo Windows sul computer di destinazione. Verificare inoltre che le versioni del sistema operativo e del software SQL Server (se già installati) siano supportate.

Vedere Checklist dei componenti software richiesti per l’installazione e l’aggiornamento. Durante l’installazione o l’aggiornamento di Metasys Server, può comparire un messaggio in cui si chiede di controllare che la versione del software SQL Server sia aggiornata.

Esaminare la procedura da seguire per l’installazione del software Metasys su una macchina virtuale (VM)

Se si sta installando un server ADS/ADX virtuale, verificare che il server virtuale venga eseguito nella modalità di memoria statica, non in quella dinamica. In caso contrario, si potrebbero verificare problemi operativi con SQL Server. Inoltre, se si sta eseguendo un aggiornamento da un server hardware a un server virtuale, configurare la VM ADS/ADX con la stessa quantità di memoria del server ADS/ADX hardware, o con almeno 8 GB di memoria.

Verificare che il computer utilizzato per Metasys Server disponga di almeno 8 GB di RAM

Perché l’installazione possa essere eseguita, il programma di installazione di Metasys richiede almeno 8 GB di memoria. Lo stesso vale per l’installazione su una macchina virtuale.

Disinstallare o aggiornare la release esistente di SCT

Se sul computer è installato SCT 11.1 o una versione precedente, pianificare la disinstallazione di SCT prima dell’installazione di SCT Release 14.0.

Se sul computer è installato SCT Release 12.0 o 13.x, è possibile eseguire l’aggiornamento a SCT Release 14.0 senza rimuovere la vecchia versione di SCT. Durante l’aggiornamento, sarà installata anche la versione più recente dello strumento di aggiornamento dei NAE (NAE Update Tool).

Aggiornare la release esistente di CCT

Se sul computer è installato CCT 13.1 o una versione precedente, e si prevede di utilizzare l’opzione NxE Passthru in CCT con Metasys Release 11.0, è necessario eseguire l’aggiornamento a CCT Release 14.0.

Disinstallare o aggiornare il NAE Update Tool esistente

Se sul computer è installato SCT 11.0 o una versione precedente, pianificare di disinstallare le versioni precedenti del NAE Update Tool che siano ancora presenti sul computer. Se sul computer è installato SCT 12.0 o una versione successiva non è necessario disinstallare il NAE Update Tool, perché l’aggiornamento di SCT aggiornerà anche il NAE Update Tool alla versione più recente. Il programma di installazione standalone del NAE Update Tool non viene più rilasciato.

Se il sito del cliente non consente il collegamento di un laptop alla rete, installare SCT e il NAE Update Tool sul server ADS/ADX. Se si sta creando un elenco completo dei controllori di rete nel NAE Update Tool, salvare il file dei dispositivi di destinazione sul proprio laptop con un nome descrittivo. Se si necessita di assistenza con il NAE Update Tool, leggere la sezione Overview di NAE Update Tool Help (LIT-12011524).

Predisporre tutti gli aggiornamenti software e i service pack necessari

Se il sito del cliente non dispone di un accesso a Internet, scaricare su un DVD o su una chiavetta le patch software e i service pack di Microsoft o altri fornitori prima di recarsi sul sito. Tutti i software Microsoft di nuova installazione devono essere registrati, via Internet o tramite email/fax, e occorre prevedere i tempi necessari.

Controllare le versioni dei controllori di rete

Controllare le versioni e la memoria utilizzata dai controllori NAE/NIE installati nel sito. I modelli NxE55xx-0 e NAE45xx-0 non possono essere aggiornati alla Release 8.0 o a una versione successiva perché la loro quantità di memoria e le loro prestazioni non sono sufficienti. Inoltre, i modelli NIE55 non possono essere aggiornati alla Release 10.0 o a una versione successiva perché non sono più supportati. Per identificare più facilmente i sistemi NxE meno recenti, usare lo strumento Metasys Supervisory Scan. Per questi controllori sono disponibili due opzioni: sostituire il controllore NxE oppure mantenerlo alla release corrente. I modelli NxE55xx-0, NAE45xx-0 e NIE55 possono coesistere con i server che eseguono la versione più recente di Metasys.

Inoltre, i modelli NCE25, NAE35 e NAE45 non possono essere aggiornati oltre la Release 9.0.8, e i modelli LON di questi controllori non possono essere aggiornati oltre la Release 9.0.

Infine, tutte le funzioni per modem e cercapersone dei controllori di rete non sono più supportate con l’aggiornamento alla Release 9.0.7 o a una versione successiva.

Verificare la presenza di controllori di rete NxE55xx-1

Se nel sito sono presenti modelli NxE55xx-1, leggere Flash Sheet 2013F21. Questo Flash Sheet spiega come identificare le parti di memoria eventualmente danneggiate usando lo strumento Field Bus Fault Detection and Diagnostic (FDD).

Creare un report sui controllori di rete

Usando gli strumenti Metasys Supervisory Tool o Tailored Summaries, stampare un riepilogo dei controllori di rete in funzione nel sito. Le informazioni più utili sui controllori di rete comprendono:

  • la condizione online attuale e l’indirizzo IP
  • la versione corrente del software
  • la quantità di memoria attualmente occupata. Se un controllore di rete funziona attualmente con un uso della memoria Flash superiore al 95%, si potranno incontrare problemi con l’aggiornamento, perché potrebbero essere aggiunte funzionalità che richiedono più memoria.

Decidere quali controllori di rete aggiornare

Non è necessario aggiornare subito tutti i controllori di rete del sito. Alcuni controllori di rete potranno essere mantenuti alla release esistente. L’unico controllore che deve essere necessariamente aggiornato alla nuova release è il Site Director. Si potrà rinviare l’aggiornamento dei controllori critici al di fuori degli orari di lavoro oppure prolungare la pianificazione di aggiornamento prevedendo più visite al sito.

Importante: Dopo l’installazione o l’aggiornamento di Metasys Server alla Release 11.0, l’attributo Advanced Security Enabled dell’oggetto Sito è impostato su True, perciò qualsiasi controllore di rete che non sia alla Release 10.0 o a una versione successiva non potrà più comunicare con il server. Sono disponibili due scelte: (1) aggiornare tutti i controllori di rete alla Release 10.0 o a una versione successiva, oppure (2) non aggiornare i controllori di rete alla Release 10.0 o a una versione successiva e cambiare l’attributo Advanced Security Enabled dell’oggetto Sito su False.

Organizzare l’aggiornamento dei controllori di rete su sottoreti separate

Quando si aggiorna un controllore di rete dalla Release 9.0 o precedente alla Release 9.0.7 o successiva, è necessario utilizzare SCT Pro 14.0 o il NAE Update Tool con la sola opzione PXE. Non è possibile utilizzare SCT 13.2 per aggiornare il controllore di rete. Inoltre, l’aggiornamento può essere eseguito solo nella stessa sottorete, perciò potrà essere necessario adottare misure speciali per accedere ai controllori remoti.

Tenere in considerazione che esistono nuove limitazioni dei controllori di campo per i nuovi controllori di rete SNE e SNC

I controllori di rete SNE e SNC prevedono limiti fissi per il numero di controllori di campo che possono supportare, che sono riportati in SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296). Se si prevede di sostituire un controllore NAE con un SNE, oppure un NCE con un SNC, tenere conto di queste nuove limitazioni. Se si dispone di controllori NAE/NCE che hanno un numero di dispositivi superiore ai limiti, prevedere di ridistribuire i controllori di campo a differenti controllori SNE/SNC.

Verificare che la scheda di rete del computer o della VM selezionati per Metasys Server possiedano un indirizzo IP valido e una connessione di rete attiva

Prima di iniziare l’installazione o l’aggiornamento, verificare che la scheda di rete del computer o della VM utilizzati per Metasys Server sia abilitata e connessa alla rete dell'edificio con un indirizzo IP valido. Perché l’installazione o l’aggiornamento vengano eseguiti correttamente, è necessario che il programma di installazione di Metasys possa leggere l’indirizzo MAC della scheda di rete.

Verificare che la porta 443 sia aperta e gestisca il traffico allo stesso modo della porta 80

Consultarsi con il reparto IT e verificare come l'apparato di rete gestisca il traffico sulla porta 80. Per la porta 443 è richiesto lo stesso tipo di trattamento. Vedere il documento Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279).

Esaminare i grafici

Esaminare e stampare in un file PDF le condizioni riportate sugli schemi di tutti gli apparati importanti, come i sistemi ad acqua raffreddata, le torri di raffreddamento, le unità di trattamento aria, i ventilatori di estrazione, le caldaie e altri.

Generare i report

Esaminare e stampare in un file PDF i report di Forzatura, Offline, Disabilitato e Allarmi per l’intera rete. Questi report sono disponibili nel menu Query dell’interfaccia utente Site Management Portal (SMP). Inoltre, esaminare e stampare i report NAE Diagnostics, NAE Unbound References e Field Bus Diagnostics per la rete. Questi dati saranno utili per riportare il sistema allo stato pre-aggiornamento.