Database Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active
Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server suddiviso per il Database Server

Sistema operativo supportato

Database supportati

Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)

SQL Server® 2019 (64 bit)

SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare il componente Database dell’ADX su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 2. Installazione del Database Server di un sistema Metasys suddiviso

Fase

Azione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
  • Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)
Eseguire anche Windows Update per verificare che il sistema operativo sia aggiornato.
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows Server 2019: Versione 10.0.118362

  • Windows Server 2016: Versione 6.3.9600

Avviare Windows Update dalla casella di ricerca e applicare tutti gli aggiornamenti richiesti e consigliati prima di installare il software Metasys.

2.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

3.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali del computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server usando la stessa versione locale usata come lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

4.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Server Metasys.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

5.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (se non è ancora installato sul computer).

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sui sistemi operativi server, usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

6.

Installare una versione supportata del software SQL Server Standard o Enterprise, incluso l’eventuale aggiornamento cumulativo consigliato. Selezionare i componenti Servizi Motore di database e Strumenti di gestione.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

7.

Installare Metasys Database Manager.

Vedere Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

8.

Se viene richiesto, riavviare il computer.

Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo.

9.

Passare alla sezione successiva per installare il Web/Application Server dell’ADX suddiviso.

Passare a Web/Application Server.