Computer SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Per maggiori informazioni sulle piattaforme supportate e sull’installazione di SCT, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare SCT su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 1. Installazione del software SCT su un sistema Metasys suddiviso

Fase

Azione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software SCT utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi supportati:
  • Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.
  • Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
  • Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)
Eseguire anche Windows Update per verificare che il sistema operativo sia aggiornato.
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows 10: Versione 1903 10.18362
  • Windows 8.1 con Update 1: Versione 6.3.9600
  • Windows Server 2019: Versione 10.0.118362
  • Windows Server 2016: Versione 6.3.9600
Avviare Windows Update dalla casella di ricerca e applicare tutti gli aggiornamenti richiesti e consigliati prima di installare il software Metasys. Solo per Windows 8.1: avviare Windows Powershell ed eseguire il comando seguente per verificare che sia installato l’Update 1 (KB2919355): get-hotfix -id KB2919355. Se non si trova l’hotfix, aggiornare il computer a Windows 8.1 con Update 1.

2.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

3.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali del computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server usando la stessa versione locale usata come lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

4.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Server Metasys.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

5.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (se non è ancora installato sul computer).

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sui sistemi operativi server, usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

6.

Installare una versione supportata del software SQL Server su un sistema di classe server, incluso l’eventuale aggiornamento cumulativo consigliato. Se non è presente nessuna versione di SQL Server, il programma di installazione di SCT installa SQL Server 2017 Express con CU17 su un sistema non-server.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

7.

Se si desidera che Metasys SCT utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys SCT prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo.

Vedere Appendice: Gestione e sicurezza dei certificati.

8.

Installare il software SCT 14.0 e attivare la relativa licenza.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

9.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Metasys SCT.

Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

10.

Avviare Metasys SCT dal Launcher. Se si prevede di installare il sistema di reporting avanzato di Metasys, creare un nuovo archivio da poter selezionare successivamente nella scheda Reporting della finestra di installazione di Metasys Server.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

11.

Passare alla sezione successiva per installare il Database Server dell’ADX suddiviso.

Fare riferimento alla sezione Database Server.