Installazione di Metasys Server unificato su un sistema operativo desktop - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Tabella 1. Piattaforme supportate per Metasys Server unificato su un sistema operativo desktop

Sistema operativo supportato

Database supportati

Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.

SQL Server® 2019 Express (64 bit)

SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)

SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit)

Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)

SQL Server® 2017 Express con CU17 (64 bit)

SQL Server® 2016 Express con SP2 CU10 (64 bit)

SQL Server® 2014 Express con SP3 CU4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare e configurare il software Metasys Server su un computer con un sistema operativo desktop.

Tabella 2. Installazione di Metasys Server unificato su un sistema operativo desktop

Fase

Azione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows desktop supportati:
  • Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions versioni 1903, 1909 e 2004 (64 bit). Per tutti i futuri aggiornamenti di Windows 10 successivi alla versione 2004, valuteremo e certificheremo che il software Metasys possa supportare gli aggiornamenti prima di fornire indicazioni sul supporto.
  • Windows® 8.1 Pro e Windows 8.1 Enterprise Editions con aggiornamento (KB2919355) (64 bit)
Eseguire anche Windows Update per verificare che il sistema operativo sia aggiornato.
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows 10: Versione 1903 10.18362
  • Windows 8.1 con Update 1: Versione 6.3.9600
Avviare Windows Update dalla casella di ricerca e applicare tutti gli aggiornamenti richiesti e consigliati prima di installare il software Metasys.

2.

Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
  • inizia con una lettera, non con un numero
  • contiene un massimo di 15 caratteri
  • contiene solo lettere A-Z (maiuscole o minuscole), numeri 0–9 e trattini
    Nota: I trattini di sottolineatura non sono validi per il sistema Metasys.
  • non termina con le lettere ADS
  • non contiene segni diacritici o accenti

3.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

4.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali del computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server usando la stessa versione locale usata come lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

5.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Server Metasys.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

6.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (se non è ancora installato sul computer).

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

7.

Selezionare l’operazione appropriata:
  • Se si desidera consentire al programma di installazione di Metasys Server di scegliere automaticamente la posizione di creazione dei database storici, passare al punto successivo.
  • Se si desidera specificare una posizione personalizzata per i database storici di Metasys (ad esempio, l’unità E:), seguire la procedura riportata a destra.

Vedere Selezione di posizioni personalizzate per l’applicazione e i database di Metasys Server. Questa sezione spiega come installare il software SQL Server e SQL Server Management Studio sull’unità disco alternativa (ad esempio, l’unità E:). Dopo avere completato l’installazione di SQL Server, procedere con il punto seguente.

8.

Se si desidera che Metasys Server utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys Server prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo.

Vedere l’Appendice: Gestione e sicurezza dei certificati.

9.

Installare il software Metasys Server; sarà installata anche una versione supportata del software SQL Server.

Vedere Installazione di Metasys Server: Metodo predefinito . Tuttavia, se si desidera eseguire l’installazione su un’unità disco alternativa, vedere Installazione di Metasys Server: metodo personalizzato.

10.

Attivare la licenza del software Metasys ADS con il Software Manager.

Vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

11.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Site Management Portal (SMP).

Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

12.

Avviare Metasys SMP usando il Launcher e verificare che funzioni correttamente.

Vedere Avvio delle interfacce utente .

13.

(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata.

Vedere Spostamento dei database storici di Metasys in una posizione personalizzata.

14.

Installare Metasys Database Manager.

Vedere Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

15.

Se viene richiesto, riavviare il computer.

Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo.

16.

(OPZIONALE) Se occorre che il server sia conforme alla norma FIPS, abilitare la modalità FIPS e installare il componente Metasys FIPS.

Vedere Abilitazione e installazione del componente FIPS.