Installazione di Metasys Server unificato e SCT su un sistema operativo server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Tabella 1. Piattaforme supportate per Metasys Server unificato con SCT su un sistema operativo server

Sistema operativo supportato

Database supportati

Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)

SQL Server® 2019 (64 bit)

SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per installare e configurare i software Metasys Server e SCT su un computer con un sistema operativo server.

Tabella 2. Installazione di Metasys Server unificato e SCT su un sistema operativo server

Fase

Azione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
  • Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)
Eseguire anche Windows Update per verificare che il sistema operativo sia aggiornato.
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows Server 2019: Versione 10.0.118362

  • Windows Server 2016: Versione 6.3.9600

Avviare Windows Update dalla casella di ricerca e applicare tutti gli aggiornamenti richiesti e consigliati prima di installare il software Metasys.

2.

Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server.

Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
  • inizia con una lettera, non con un numero
  • contiene un massimo di 15 caratteri
  • contiene solo lettere A-Z (maiuscole o minuscole), numeri 0–9 e trattini
    Nota: I trattini di sottolineatura non sono validi per il sistema Metasys.
  • non termina con le lettere ADS
  • non contiene segni diacritici o accenti

3.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

4.

Seguire il passaggio appropriato:
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo.
  • Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali del computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server usando la stessa versione locale usata come lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

5.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Server Metasys.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

6.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (se non è ancora installato sul computer).

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows. Fare clic su Microsoft .NET Framework 3.5 o su .NET Framework 3.5. Selezionare il componente Attivazione HTTP. Se non si dispone di un accesso a Internet, inserire il supporto fisico del sistema operativo, aprire un prompt dei comandi con l’opzione Esegui come amministratore ed eseguire il comando seguente (dove <unità> è l’unità disco che contiene il supporto): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unità>:\sources\sxs /LimitAccess.

Sui sistemi operativi server, usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

7.

Installare una versione supportata del software SQL Server Standard o Enterprise nell’unità C: (partizione primaria), incluso l’eventuale aggiornamento cumulativo consigliato. Selezionare i componenti Servizi Motore di database e Strumenti di gestione. Se si sta installando SQL Server 2016 o SQL Server 2014, selezionare anche Reporting Services. Se si sta installando SQL Server 2019 o SQL Server 2017, usare il programma di installazione separato di Reporting Services.
Nota: Se si desidera installare il software SQL Server su un’unità disco alternativa (ad esempio, l’unità E:), è necessario eseguire alcuni passaggi speciali. Per dettagli, consultare Selezione di posizioni personalizzate per l’applicazione e i database di Metasys Server.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). Per il programma di installazione di Reporting Services, scaricare la versione richiesta: SQL Server 2019 Reporting Services o SQL Server 2017 Reporting Services.

8.

Se si intende utilizzare il sistema di reporting avanzato di Metasys o Energy Essentials, verificare che Reporting Services sia configurato correttamente.

Vedere la sezione Verifying SQL Server Reporting Services Configuration del documento SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

9.

Se si prevede di offrire il Site Management Portal in lingue diverse dall’inglese, installare i file di supporto corrispondenti.

Vedere la sezione Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System di SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

10.

Se si desidera che Metasys Server utilizzi certificati attendibili anziché certificati auto-firmati (l’opzione predefinita), configurare i certificati su Metasys Server prima di installare il software. Diversamente, passare al punto successivo.

Vedere l’Appendice: Gestione e sicurezza dei certificati.

11.

Installare il software SCT 14.0 e attivare la relativa licenza.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

12.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Metasys SCT.

Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

13.

Avviare Metasys SCT dal Launcher. Se si prevede di installare il sistema di reporting avanzato di Metasys, creare un nuovo archivio da poter selezionare successivamente nella scheda Reporting della finestra di installazione di Metasys Server.

Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

14.

Installare il software Metasys Server.

Vedere Installazione di Metasys Server: Metodo predefinito. Tuttavia, se si desidera eseguire l’installazione su un’unità disco alternativa o installare un ADX con Advanced Reporting, vedere Installazione di Metasys Server: metodo personalizzato.

15.

Attivare la licenza del software Metasys ADX con il Software Manager.

Vedere Software Manager Help (LIT-12012389).

16.

Installare gli altri software Metasys desiderati (ad esempio, Metasys Export Utility ed Energy Essentials) e attivare le relative licenze.

Fare riferimento ai rispettivi documenti di installazione.

17.

Avviare il Launcher e aggiungere un profilo per Site Management Portal (SMP).

Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

18.

Avviare Metasys SMP usando il Launcher e verificare che funzioni correttamente.

Vedere Avvio delle interfacce utente .

19.

(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata.

Vedere Spostamento dei database storici di Metasys in una posizione personalizzata.

20.

Installare Metasys Database Manager.

Vedere Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

21.

Se viene richiesto, riavviare il computer.

Usare la procedura standard per riavviare il sistema operativo.