Installazione del Server Metasys - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

In questa sezione è descritta la procedura da seguire per installare il software Metasys Server. Prima di iniziare la procedura di installazione, leggere Checklist preliminare per nuove installazioni e aggiornamenti.

Se viceversa si desidera aggiornare un’installazione esistente del software Metasys Server, vedere Aggiornamento in-place di Metasys Server o Aggiornamento out-of-place del Server Metasys.

Quale tipo di server Metasys si sta installando?
ADS unificato Scegliere di installare Metasys Server su un sistema operativo desktop.
ADS unificato con SCT Scegliere di installare Metasys Server e SCT su un sistema operativo desktop.
ADX unificato Scegliere di installare Metasys Server su un sistema operativo server.
ADX unificato con SCT Scegliere di installare Metasys Server e SCT su un sistema operativo server.
ADX suddiviso con SCT Scegliere di installare un Metasys Server suddiviso in cui il componente Database è installato su un sistema server, il componente Web/Application è installato su un altro sistema operativo server e SCT è installato su un sistema operativo desktop o server.