Disinstallazione del software MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Nota: Se sul computer con il software ADX è installato MVE, è necessario disinstallare MVE prima di disinstallare ADX. Software MVE
  1. Nel Pannello di controllo, selezionare Installazione applicazioni. Selezionare Programmi > Programmi e funzionalità.
  2. Selezionare Metasys Validation Environment.
  3. Fare clic su Cambia/Rimuovi o Disinstalla.
  4. Fare clic su Disinstalla. Compare una schermata di avanzamento durante la rimozione di MVE dal computer.
  5. Fare clic su Fine.
  6. Se era stata abilitata la modalità Traccia di controllo C2 di SQL Server per il sito MVE, disabilitarla. Per informazioni dettagliate, vedere la sezione Enabling or Disabling C2 Security in Metasys for Validated Environments Extended Architecture Technical Bulletin (LIT-12011327).
  7. Disinstallare il software ADX esistente. Passare a Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione.