Avvio dell’interfaccia utente di Metasys - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Per accedere all’interfaccia utente di Metasys in remoto da un qualsiasi dispositivo client, verificare di avere accesso al Site Director Metasys (tramite Internet, una intranet o una rete privata virtuale [VPN]) e accedere a https://[NOME_SERVER]/UI, dove [NOME_SERVER] è il nome host o l’indirizzo IP del proprio Site Director Metasys.

Quando si accede all’interfaccia utente di Metasys, il web browser visualizza un’avvertenza sul certificato di sicurezza. Il browser visualizza questa avvertenza se il sito dell’interfaccia utente di Metasys non possiede un certificato di sicurezza attendibile.

Se compare questa avvertenza, è possibile accedere al sito dell’interfaccia utente di Metasys procedendo come segue:
  • Per Google Chrome, (1) toccare o fare clic su Avanzate; (2) toccare o fare clic su Procedi su [Indirizzo IP], dove [NOME_SERVER or Indirizzo IP] è il nome del server o l’indirizzo IP del Site Director.
  • Per Windows Internet Explorer, fare clic su Continuare con il sito Web (scelta non consigliata).
  • Per Microsoft Edge, fare clic su Continuare con il sito Web (scelta non consigliata).
  • Per Apple Safari, toccare o fare clic su Continua nella finestra “Safari non può verificare l'identità del sito web”.

Viene visualizzata la schermata di login dell’interfaccia utente di Metasys. Inserire le credenziali di login per l’interfaccia SMP di Metasys.