Avvio delle interfacce utente - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

In questa sezione viene descritto l’avvio delle interfacce utente che vengono installate insieme al software Metasys Server: interfaccia utente Site Management Portal (SMP), interfaccia utente del sistema di reporting avanzato di Metasys (solo ADX) e interfaccia utente di Metasys.

Se si desidera avviare l’interfaccia utente SMP con l’opzione Warning Banner, vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per le istruzioni su come abilitare l'opzione Warning Banner.

Nota: Si raccomanda di non accedere all’interfaccia utente SMP da un computer che esegue un sistema operativo server. Per impostazione predefinita, l’opzione Sicurezza avanzata di Windows Internet Explorer è abilitata sui sistemi operativi server e può impedire alla pagina di download del Launcher si accedere all’SMP. Aprire l’interfaccia utente SMP da un computer che non esegua un sistema operativo server.