Uso di nome utente e password per MetasysSysAgent - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Il sistema Security Administrator prevede un amministratore standard predefinito per Metasys Server, denominato MetasysSysAgent. Per la password di questo utente, contattare il rappresentante locale di Johnson Controls.

Per ragioni di sicurezza, la password predefinita dell’account MetasysSysAgent deve essere modificata al primo login nel sistema. Per informazioni dettagliate sull’amministratore predefinito, vedere Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

Tenere conto di quanto segue:

  • Tutte le password distinguono tra maiuscole e minuscole e devono soddisfare determinati requisiti di complessità. Vedere Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

  • Al primo login viene presentato l’accordo di licenza di Johnson Controls. Per poter continuare è necessario accettare le condizioni della licenza.

  • La password dell’utente MetasysSysAgent non deve necessariamente corrispondere alla password utilizzata per il normale login nel computer.
  • L'account con accesso Base (BasicSysAgent) disponibile nella Release 10.1 e nelle versioni precedenti non è più disponibile. Se si sta eseguendo un aggiornamento alla Release 11.0, l'account BasicSysAgent viene convertito in un account utente con accesso standard.