Risoluzione dei problemi di gestione dei certificati - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

La tabella seguente contiene i punti da controllare per la risoluzione dei problemi di gestione dei certificati.

Tabella 1. Risoluzione dei problemi di gestione dei certificati
Messaggio o scenario di errore Soluzione o correzione
Quando si imposta l’attributo Site Security Level dell’oggetto Sito su Encrypted and Trusted e si scarica il Site Director, tutti i controllori di rete che riportano al Site Director vengono modificati nell'attributo Site Security Level, che viene impostato su Encrypted and Trusted. Se l’attributo Site Security Level di un controllore di rete è impostato su Encrypted and Trusted e non dispone di un certificato attendibile, quel controllore di rete non può comunicare con il Site Director.

Per risolvere questo problema:

  1. Eseguire il login nel Site Management Portal del controllore di rete in Modalità avanzata.
  2. Aprire la scheda Focus dell’oggetto controllore di rete.
  3. Fare clic su Edit.
  4. Per l’attributo Site Security Level, selezionare Encrypted Only.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Verificare che il controllore di rete sia online sul Site Director.