Completamento di una richiesta di certificato per il server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per richiedere un certificato per un server Metasys o un computer SCT:

Procedura

  1. Nel Pannello di controllo, selezionare Sistema e sicurezza > Strumenti di amministrazione e fare doppio clic su Gestione Internet Information Services (IIS). Viene visualizzata la schermata principale di IIS.
  2. Nella sezione IIS, nel riquadro centrale, fare doppio clic su Certificati del server. Viene aperta la finestra Certificati del server.
  3. Nel riquadro Azioni, fare clic su Completa richiesta certificato. Compare la schermata Specifica risposta Autorità di certificazione.
  4. Usare il pulsante Sfoglia per individuare il certificato fornito dal proprio reparto IT. Specificare un nome identificativo per il server. Se compare il campo Selezionare un archivio certificati, scegliere Personali. Fare clic su OK per completare la richiesta del certificato. Compare la finestra Certificati del server indicante che il nuovo certificato è stato importato.
  5. A questo punto è necessario associare il certificato. Vedere Associazione del certificato di sicurezza.