Configurazione di una macchina virtuale per Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Se si sta installando il software Metasys Server su una macchina virtuale (VM), verificare quanto segue prima di iniziare l’installazione di Metasys:

  • Verificare che la macchina virtuale operi in modalità di memoria statica, non dinamica. In caso contrario, si potrebbero verificare problemi operativi con SQL Server.
  • Se si sta eseguendo un aggiornamento da un server hardware a una VM, configurare la VM di Metasys Server con la stessa quantità di memoria utilizzata per il server hardware, o con almeno 8 GB di memoria.
  • Verificare che l’opzione Process compatibility sotto Virtual Machine Settings > Processor > Compatibility in Microsoft Hyper-V non sia selezionata (Figura 1). Per alcune CPU Intel, questa casella è selezionata per impostazione predefinita.
Figura 1. Impostazione della compatibilità del processore su Metasys Server