Prima di procedere all’aggiornamento out-of-place, consultare la tabella seguente.
Dati o condizioni |
Dettagli |
Riferimento |
---|---|---|
Stato corrente di tutto il software del sistema Metasys |
Prima di procedere all'aggiornamento, verificare che tutte le applicazioni software Metasys attualmente caricate funzionino correttamente. In particolare, verificare le seguenti applicazioni: Metasys Database Manager, Metasys Export Utility, Metasys UI, Metasys Advanced Reporting System (ARS) ed Energy Essentials. |
Fare riferimento alle guide e ai manuali d’uso corrispondenti. |
Versione corrente del sistema operativo Windows. |
Prima di iniziare l’aggiornamento, verificare che il computer che si desidera utilizzare per il sistema Metasys utilizzi un sistema operativo supportato. Le versioni supportate del sistema operativo Windows sono mostrate a destra. |
Per verificare il sistema operativo Windows, aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare che la versione sia almeno al livello seguente: Windows 10: Versione 1903 10.18362 Windows 8,1: Versione 6.3.9600 Windows Server 2019: Versione 10.0.118362 Windows Server 2016: Versione 6.3.9600 |
Versione corrente del software Microsoft® SQL Server® |
Se il sistema Metasys utilizza attualmente una versione di SQL Server che non è più supportata, è necessario aggiornarlo a una versione più recente. Il programma di installazione di Metasys Server si arresta se rileva che la versione, il service pack e l’aggiornamento cumulativo (CU) di SQL Server correntemente installati non sono supportati. Per un elenco delle versioni, dei Service Pack e degli aggiornamenti cumulativi supportati di SQL Server, vedere Checklist dei componenti software richiesti per l’installazione e l’aggiornamento. Inoltre, se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place in cui il nome del nuovo computer è diverso dal precedente, è necessario aggiornare il Site Director e i nomi di dispositivo nei database del sistema Metasys. Se occorre rinominare database anteriori a SQL Server 2012, contattare il centro di assistenza (FSC) per richiedere gli script SQL da eseguire prima di procedere con la procedura descritta nella sezione Renaming Field Contents in Metasys Databases di Metasys Database Manager Help (LIT-12011202). È anche possibile leggere l’articolo 34534 nel database di soluzioni dell’FSC. |
Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server. Per maggiori informazioni sull’installazione o sull’aggiornamento del software SQL Server, vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
Condizioni generali dei sistemi HVAC monitorati da Metasys |
Eseguire e stampare un riepilogo degli allarmi e delle forzature per documentare eventuali problemi dei sistemi. |
Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) . |
Visualizzatore eventi di Windows |
Controllare se il Visualizzatore eventi di Windows presenti messaggi di errore a livello di sistema, ADS o MDM. |
Consultare la documentazione del sistema operativo Windows. |
Spazio libero sul disco rigido |
Verificare lo spazio su disco disponibile sul computer o sulla VM che si intende utilizzare per Metasys Server. Se occorre più spazio su disco, provare a rimuovere i file temporanei o altri file. |
Consultare la documentazione del sistema operativo Windows. |
Database sicurezza |
Se il sistema Metasys utilizza attualmente la Release 5.2 o una versione precedente, eseguire il login in SCT e aprire lo strumento Security Administrator (Tools > Administrator). In Security Administrator, registrare tutti i ruoli, gli account utente locali e gli account utente di Active Directory che si desidera ricreare nella versione aggiornata di SCT. Quando si disinstalla SCT 5.2 (o versione precedente) e si installa una versione più recente di SCT, tutti i ruoli e gli account utente personalizzati vanno perduti. Per poterli richiamare facilmente in un momento successivo, può essere utile usare la funzione Stampa schermo del computer per conservare una traccia delle autorizzazioni di accesso degli utenti e di altre informazioni associate ai diversi ruoli. Se la versione corrente del sistema Metasys è la Release 6.0 o successiva, non è richiesto un backup separato del database di sicurezza perché quest’ultimo fa parte dell’archivio. Ciò significa che, eseguendo il backup dell’archivio, sarà eseguito anche il backup del database di sicurezza. |
Per informazioni sulla Release 5.2 o precedente, vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) . |
Archivio |
Usando la release esistente di SCT, caricare l’archivio facendo attenzione a selezionare l’opzione Includi sicurezza. Creare quindi un backup del database di archiviazione. Creare anche un export del database con SCT. I backup si trovano in C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\DatabaseFiles |
Sezioni Upload, Backing Up an Archive Database e Export Database di Metasys® SCT Help (LIT-12011964) . |
Account utente e password |
Raccogliere i nomi utente e le password degli amministratori che sono richieste per l’installazione o l’aggiornamento del software. Sono compresi gli account e le password degli amministratori di sistema (sa) SQL. Per i clienti che non desiderino comunicare queste credenziali, predisporre l’assistenza del DBA SQL. In alternativa, il DBA può creare un account temporaneo per un amministratore SQL con privilegi SA per la sola installazione del software, che potrà essere eliminato successivamente. |
Consultare l’amministrazione IT del cliente. |
Account utente con password che non sono state modificate di recente o erano state create con una versione più vecchia di Metasys che prevedeva requisiti differenti per le password |
Per rendere il sistema conforme alla norma FIPS 140-2, in Metasys Release 11.0 sono state apportate alcune modifiche di sicurezza alle password. Nella Release 8.1 e nelle versioni precedenti, le password venivano memorizzate in un formato SHA1 con hash, che non era conforme alla norma FIPS. Ciò significa che, se si esegue un aggiornamento del sistema Metasys dalla Release 8.1 o da una versione precedente, le password degli account utente vengono ripristinate con una password predefinita che viene specificata durante il processo di aggiornamento dell’archivio. |
Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
Account utente con accesso Base |
Gli utenti con accesso Base e l’account utente BasicSysAgent non sono più disponibili nella Release 11.0. Quando si esegue l’aggiornamento dell'archivio alla Release 14.0, l’account BasicSysAgent viene rimosso e tutti gli utenti con accesso Base vengono convertiti in utenti con accesso Standard. |
Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
Account utente RADIUS |
Gli account utente RADIUS non più supportati nella Release 11.0. Durante il processo di aggiornamento dell’archivio con SCT 14.0, ogni account utente RADIUS dell’archivio viene convertito in un utente locale di Metasys con una password non definita e un account bloccato. Per attivare l’account RADIUS convertito, occorre che un utente di Metasys con privilegi di Amministratore imposti una password iniziale e sblocchi l’account. |
Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) |
Preferenze |
Salvare i file delle preferenze in una posizione sicura prima di eseguire l’aggiornamento. I file potranno essere spostati nella posizione appropriata sul nuovo computer al termine dell'aggiornamento. Le preferenze da salvare possono includere file audio di allarme e opzioni di colore particolari, viste di avvio e link ad applicazioni esterne. A partire da SCT 11,0, i processi di aggiornamento e download includono le preferenze dell’utente. Tuttavia, SCT non carica le preferenze dell’utente da un NAE di Site Director. |
Vedere l’appendice Configuring and Maintaining Preferences di ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) oppure NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) . |
Elenchi oggetti |
Gli elenchi di oggetti memorizzati nei controllori di rete non vengono mantenuti con l’aggiornamento alla Release 11.0. Gli elenchi di oggetti vengono salvati come file dalla funzionalità di ricerca globale quando si salvano i risultati delle ricerche. Salvare i file degli elenchi di oggetti in una posizione sicura prima di eseguire l’aggiornamento. I file potranno essere spostati nella posizione appropriata sul nuovo computer al termine dell'aggiornamento. A partire da SCT 11,0, i processi di aggiornamento e download includono gli elenchi di oggetti. Tuttavia, SCT non carica gli elenchi di oggetti da un NAE di Site Director. |
Vedere l’appendice Configuring and Maintaining Preferences di ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) oppure NAE Commissioning Guide (LIT-1201519) . |
File di configurazione o di proprietà personalizzati 1 |
Se sono stati personalizzati alcuni file per il sistema, annotare quelle personalizzazioni prima di eseguire l’aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, ricordarsi di riapplicare le impostazioni personalizzate sul nuovo computer. Nota: Quando si esegue un aggiornamento, non sostituire il nuovo file con una copia del vecchio file. È infatti possibile che nel file siano cambiate altre impostazioni per migliorare le prestazioni del sistema o supportare nuove funzionalità. Anziché sostituire il nuovo file con una copia di quello vecchio, riapplicare le impostazioni personalizzate nel nuovo file.
|
La documentazione di ogni prodotto descrive le procedure da seguire per la relativa personalizzazione o, in alternativa, indica di file di aggiornamento da richiedere al personale di supporto. |
Dati storici |
Installare Metasys Database Manager sul server Metasys (se non è ancora presente). Quindi, alcune ora prima di eseguire l’aggiornamento del sistema (in modo da limitare al minimo la perdita di dati), usare Metasys Database Manager per eseguire un backup dei database storici, che comprendono gli audit (JCIAuditTrails), gli allarmi (JCIEvents), i trend (JCIHistorianDB), le annotazioni (JCIItemAnnotation), i trend dell’interfaccia utente di Metasys (JCIReportingDB), le autorizzazioni degli ambienti dell’interfaccia utente di Metasys (SpacesAuthorization) e il sistema di reporting (MetasysReporting). Si consiglia di selezionare l’opzione di reindicizzazione, anche se allunga sensibilmente la durata del processo. Nota: Se il sistema esistente è abilitato a eseguire un backup dei database a posteriori, vi saranno discrepanze nei dati storici tra il termine del backup e il momento in cui i database saranno fatti migrare al nuovo server e portati online.
|
Fare riferimento alla sezione Backing Up a Database di Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) . |
Autorizzazioni degli ambienti dell’interfaccia utente di Metasys (SpacesAuthorization) |
Se si esegue un aggiornamento da Metasys Release 8.0 o 8.1, usare SQL Server Management Studio per eseguire il backup del database SpacesAuthorization, perché l’operazione di backup per quel database non è disponibile con Metasys Database Manager Release 8.0 o 8.1. |
Consultare la documentazione di SQL Server Management Studio. |
Versioni coesistenti dei software Metasys Server e SCT. |
Il software Metasys Server 11.0 può coesistere con sullo stesso computer. |
Vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) . |
Disattivazione della licenza prima di un aggiornamento out-of-place (solo Release 10.0 o versioni successive) |
Se si esegue un aggiornamento out-of-place dalla Release 10.0 o da una versione successiva, ricordarsi di disattivare la licenza di Metasys Server con Software Manager prima di mettere fuori servizio il vecchio computer o la vecchia VM. Se questa operazione non viene eseguita, la licenza rimane attiva sul vecchio server e Software Manager non può trasferirla al nuovo server. |
Vedere la sezione License Deactivation Overview in Software Manager Help (LIT-12012389) . |
Tipo di codifica BACnet |
La procedura di aggiornamento dell’archivio modifica l’attributo BACnet Encoding Type nell’oggetto Sito. Quando un sito viene aggiornato alla Release 11.0 con SCT 14.0, l’attributo BACnet Encoding Type per l’oggetto Sito viene cambiato automaticamente in ISO 10646 UTF-8 durante l’aggiornamento dell’archivio. Se l'attributo BACnet Encoding Type deve essere impostato su UCS-2, riapplicare l’impostazione UCS-2 al termine dell'aggiornamento dell’archivio. |
Vedere la sezione Site Object - Attributes in Metasys SMP Help (LIT--1201793). |
Abbinamento dei dispositivi |
In Metasys Release 10.0, è stato implementato un processo di autenticazione più sicuro tra i controllori NxE aggiornati e il Site Director che prevede l’abbinamento dei dispositivi. Questa capacità è controllata da un nuovo attributo nell’oggetto Sito, denominato Advanced Security Enabled. Se si esegue l’aggiornamento alla Release e i controllori NxE vengono disaccoppiati dai rispettivi Site Director. da una release precedente, l’opzione Advanced Security Enabled viene impostata al valore predefinito True |
Prima di eseguire un aggiornamento alla Release 11.0 (o prima di eseguire un aggiornamento a una nuova build della Release 11.0), procedere come segue:
|