Sistema operativo supportato |
Database supportati |
---|---|
Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) |
SQL Server® 2019 (64 bit) SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit) SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit) |
Procedere come segue per aggiornare il componente Web/Application dell’ADX su un sistema Metasys suddiviso.
Fase |
Azione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
---|---|---|
1. |
Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
|
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
|
2. |
Verificare che il nome del computer sia valido per il software Metasys Server. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Sistema e sicurezza > Sistema e verificare che il nome del computer visualizzato nella finestra soddisfi i seguenti criteri:
|
3. |
Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte. |
|
4. |
Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Server Metasys. |
|
5. |
Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (se non è ancora installato sul computer). |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows. Viene aperta la finestra Server Manager. Usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF. |
6. |
Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo. Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali del computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server usando la stessa versione locale usata come lingua predefinita del sito. |
Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese. |
7. |
Installare una versione del software SQL Server sul computer supportato dal sistema Metasys. Se si prevede di installare il sistema di reporting avanzato di Metasys, è necessario includere anche il componente Reporting Services. |
Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
8. |
Verificare che il componente Reporting Services sul computer sia configurato correttamente. |
Vedere la sezione Verifying SQL Server Reporting Services Configuration del documento SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
9. |
Se si prevede di offrire il Site Management Portal in lingue diverse dall’inglese, installare i file di supporto corrispondenti sul computer. |
Vedere la sezione Appendix: Reporting Services Language Support for Metasys Advanced Reporting System in SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
10. |
Se in un passaggio precedente si era disinstallato il software ADS/ADX perché il sito utilizzava la Release 7.x o una versione precedente, installare il software Metasys Server 11.0. Diversamente, eseguire l’aggiornamento al software Metasys Server 11.0. Durante l’installazione o l’aggiornamento, specificare il database dell'archivio SCT nel campo SCT Archive Db, nella scheda Reporting del programma di installazione di Metasys Server 10.1. Iniziare installando il nuovo software Metasys Server 11.0 sul Site Director. Se si dispone di altri sistemi ADS/ADX, aggiornarli dopo il Site Director. |
Vedere Aggiornamento di Metasys Server o Software Server Metasys. |
11. |
Attivare la licenza del software ADS/ADX con il Software Manager. |
Attivare la licenza del software ADS/ADX con il Software Manager. |
12. |
Eseguire il login in SCT 14.0 e aprire il database di archivio. Autorizzare SCT ad aggiornare il database alla Release 14.0. |
Vedere Metasys® SCT Help (LIT-12011964) . |
13. |
Scaricare il database dell'archivio dal Site Director di SCT 14.0 sul Site Director di ADS/ADX, selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS/ADX, specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS/ADX non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
14. |
Se nel sito sono presenti altri server ADS/ADX, aggiornare e scaricare tutti gli archivi degli ADS/ADX da agli altri server ADS/ADX. Con il download saranno ripristinati anche gli account utente. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
15. |
Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 11.0.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 14.0 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.
|
Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Metasys® SCT Help (LIT-12011964) . |
16. |
Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 11.0, usare SCT 14.0 per scaricare il database di archiviazione di ogni controllore di rete. Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per altri controllori di rete (NxE55, NxE59, SNE e SNC). |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
17. |
(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata. |
Vedere Spostamento dei database storici di Metasys in una posizione personalizzata. |
18. |
(OPZIONALE) Se occorre che il server sia conforme alla norma FIPS, abilitare la modalità FIPS e installare il componente Metasys FIPS. |
|
19. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |