Database Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX25SQL-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX50U-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active
Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server suddiviso per il Database Server

Sistema operativo supportato

Database supportati

Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)

SQL Server® 2019 (64 bit)

SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare il componente Database di un ADX su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 2. Aggiornamento del Database Server su Metasys Server suddiviso (Out-of-Place)

Fase

Azione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che il computer designato per il software Metasys Server utilizzi uno dei seguenti sistemi operativi Windows server supportati:
  • Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)
  • Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)
Eseguire anche Windows Update per verificare che il sistema operativo sia aggiornato.
Aprire un prompt dei comandi ed eseguire il comando msinfo32. Verificare la versione facendo riferimento all’elenco seguente:
  • Windows Server 2019: Versione 10.0.118362

  • Windows Server 2016: Versione 6.3.9600

Avviare Windows Update dalla casella di ricerca e applicare tutti gli aggiornamenti richiesti e consigliati prima di installare il software Metasys.

2.

Configurare Windows Firewall in modo che le porte richieste dal software Metasys siano aperte.

Vedere Configurazione di Windows Firewall.

3.

Se il computer utilizza più schede di rete, configurare la scheda di rete che dovrà essere utilizzata dal software Server Metasys.

Vedere Configurazione di altre schede di rete.

4.

Installare Microsoft .NET Framework 3.5 (se non è ancora installato sul computer).

Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità > Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows. Viene aperta la finestra Server Manager. Usare la procedura Aggiunta guidata ruoli e funzionalità di Server Manager per aggiungere i componenti .NET Framework 3.5 e Attivazione HTTP. Su alcuni sistemi operativi server, è possibile che il componente Attivazione HTTP sia elencato sotto Servizi WCF.

5.

Se si sta installando il software Metasys Server su un computer in lingua inglese, passare al punto successivo. Se si sta installando il software Metasys Server su un computer non in lingua inglese, è necessario specificare le impostazioni locali del computer e la lingua predefinita utilizzata dal database SQL Server usando la stessa versione locale usata come lingua predefinita del sito.

Consultare la documentazione di Microsoft e vedere Installazione di Metasys Server con una versione locale non inglese.

6.

Installare una versione del software SQL Server Standard o Enterprise sul computer supportato dal sistema Metasys. È necessario includere il componente Database, mentre non è necessario includere anche il componente Reporting Services.

Vedere SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

7.

Se si sta eseguendo un aggiornamento out-of-place, disconnettere prima il vecchio Database Server e il vecchio Web/Application Server dalla rete dell'edificio, quindi collegare il nuovo Database Server e il nuovo Web/Application Server alla rete dell’edificio. Seguire quindi la procedura riportata a destra.

  1. Assegnare al nuovo Database Server e al nuovo Web/Application Server lo stesso nome del sistema precedente (rispettando maiuscole e minuscole). Usare gli stessi indirizzi IP usati per il precedente Database Server e il precedente Web/Application Server.
  2. Installare Metasys Database Manager sul nuovo computer usato come Database Server.
  3. Copiare i file di backup dei database Metasys (.bak) dal computer SCT che si era creato nella sezione precedente alla cartella di backup di Metasys Database Manager sul nuovo computer usato come Database Server.
  4. Sul nuovo Database Server, avviare Metasys Database Manager in modalità Expert e ripristinare tutti i file di backup dei database (.bak) dalla cartella di backup SQLData.
  5. Se il nuovo Database Server ha lo stesso nome di quello vecchio, passare al punto successivo. Se il nuovo computer usato come server di database ha un nome diverso da quello del vecchio sistema, fare clic sulla scheda Rename in Metasys Database Manager e sostituire il nome del vecchio Site Director con il nome del nuovo Site Director in tutti i riferimenti ai dispositivi. Seguire la procedura descritta nella sezione Renaming Field Contents in Metasys Databases di Metasys® Database Manager Help (LIT-12011202) .
  6. Usando il Launcher, avviare SCT sul computer SCT. Aprire il database dell’archivio facendo clic su Oggetto > Apri archivio. Se il vecchio archivio non è presente, ripristinare il database scegliendo Strumenti > Database > Ripristina Backup.
  7. Aprire l’archivio con Oggetto > Apri archivio. Fare clic su Upgrade.
  8. Se il nuovo Database Server ha lo stesso nome di quello vecchio, passare al punto successivo. Se il nuovo nome è diverso da quello del vecchio sistema usato come server di database, rinominare il Site Director nell’archivio aggiornato usando il nome del nuovo computer.

8.

(OPZIONALE) Se occorre che il server sia conforme alla norma FIPS, abilitare la modalità FIPS e installare il componente Metasys FIPS.

Vedere Abilitazione e installazione del componente FIPS.

9.

Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.

10.

Passare alla sezione successiva per aggiornare il Web/Application Server dell’ADX suddiviso.

Passare a Web/Application Server.