Per maggiori informazioni sulle piattaforme supportate e sull’installazione di SCT, vedere SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .
La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare SCT su un sistema Metasys suddiviso.
Fase |
Azione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
---|---|---|
1. |
Caricare ed eseguire il backup di tutti i database di archiviazione del sistema ADS/ADX e dei controllori di rete sull’SCT esistente. Selezionare l’opzione Include Security per il caricamento. |
Vedere la sezione Database Uploading, Downloading, and Synchronization di Metasys® SCT Help (LIT-12011964) o il documento SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) per informazioni sulla release correntemente installata (non sulla nuova release). |
2. |
Inoltrare tutti i campioni di trend di ogni controllore di rete al Site Director di ADS/ADX usando il comando Route Samples su ogni controllore. Questa operazione fa sì che il Site Director contenga già tutti i campioni possibili prima dell'aggiornamento. Attendere alcuni minuti per essere certi che tutti i campioni siano stati inoltrati. |
Vedere Metasys® Site Management Portal Help (LIT-1201793) per informazioni sul comando Route Samples. |
3. |
Interrompere il servizio Metasys III Device Manager sul sistema ADS/ADX. Questa operazione impedisce l’acquisizione di nuovi audit, allarmi, trend e annotazioni durante l’aggiornamento. Se il cliente può accettare la perdita di campioni di dati durante un aggiornamento, è possibile passare al punto successivo. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla barra delle applicazioni di Windows e avviare la Gestione attività. Fare clic sulla scheda Servizi. Cercare il servizio Metasys III Device Manager. Selezionare questo servizio, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Arresta servizio. Il servizio Metasys III Device Manager viene arrestato. |
4. |
Prima di eseguire l’aggiornamento di qualsiasi software Metasys, creare una copia di backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
5. |
Disinstallare la versione corrente del Launcher di Metasys dal sistema SCT e da tutti i client che accedono al sistema ADS/ADX . |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare Johnson Controls - Launcher dall’elenco dei programmi e fare clic su Disinstalla. |
6. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
7. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
8. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
9. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
|
10. |
Avviare SCT dal Launcher o usando la combinazione di tasti di Metasys SCT. Eseguire il login con il nome utente e la password di MetasysSysAgent. Il processo di login potrebbe richiedere un tempo leggermente più lungo della norma. |
Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
11. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Vedere Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) . |
12. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
13. |
Passare alla sezione successiva per aggiornare il Database Server dell’ADX suddiviso. |
Passare a Database Server. |