Aggiornamento out-of-place del Server Metasys - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active

Questa sezione descrive la procedura da utilizzare per eseguire un aggiornamento out-of-place del software ADS o ADX a Metasys Server 10.1. L’aggiornamento out-of-place può essere eseguito nei due scenari seguenti: (1) se occorre riformattare il computer su cui è attualmente eseguito il sistema Metasys con un nuovo sistema operativo Windows supportato prima di eseguire l’aggiornamento, oppure (2) se occorre trasferire l’attuale sistema Metasys su un altro computer o un’altra macchina virtuale durante l’aggiornamento. Prima di eseguire l’aggiornamento a Metasys Server 10.1, leggere Checklist preliminare per nuove installazioni e aggiornamenti e Considerazioni sull’aggiornamento out-of-place.

Quale tipo di server Metasys si sta aggiornando?
ADS unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo desktop.
ADS unificato con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su un sistema operativo desktop.
ADX unificato Scegliere di aggiornare Metasys Server su un sistema operativo server.
ADX unificato con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su un sistema operativo server.
ADX suddiviso con SCT Scegliere di aggiornare Metasys Server e SCT su una configurazione suddivisa.Con una configurazione ADX suddivisa, il componente Database viene installato su un sistema server, il componente Web/Application viene installato su un altro sistema operativo server e SCT viene installato su un sistema operativo server o desktop.