|
Sistema operativo supportato |
Database supportati |
|---|---|
|
Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit) Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit) |
SQL Server® 2019 (64 bit) SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit) SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit) SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit) |
Procedere come segue per aggiornare il componente Web/Application dell’ADX su un sistema Metasys suddiviso.
|
Fase |
Azione |
Riferimento o ulteriori operazioni |
|---|---|---|
|
1. |
Prima di eseguire l’aggiornamento di qualsiasi software Metasys, creare una copia di backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |
|
2. |
Controllare se il sistema ha un certificato auto-firmato SHA256 associato al sito web predefinito in IIS. Se il sistema ADS/ADX ha un certificato acquistato da un’autorità di certificazione (CA), determinare se si tratti di un certificato SHA256 (Secure Hash Algorithm). In caso affermativo, seguire la procedura riportata a destra. Diversamente, passare al punto successivo. Per ulteriori dettagli, vedere Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) . |
|
|
3. |
Disinstallare il software Ready Access Portal (se installato). |
Vedere la sezione Uninstalling Ready Access Portal Software in Ready Access Portal Software Installation Instructions (LIT-12011523) . |
|
4. |
Disinstallare il software Metasys Export Utility (se installato). |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
|
5. |
Disinstallare Energy Essentials (se presente). Questa operazione di disinstallazione deve essere eseguita prima di disinstallare il software ADS/ADX in un passaggio successivo. |
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
|
6. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
|
7. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare Johnson Controls - Launcher dall’elenco dei programmi e fare clic su Disinstalla. |
|
8. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Nel Pannello di controllo, fare clic su Programmi > Programmi e funzionalità. Selezionare il programma dall'elenco e fare clic su Disinstalla. |
|
9. |
Disinstallare il software MVE esistente (se presente). |
|
|
10. |
Selezionare l’operazione appropriata:
|
Vedere Disinstallazione del software Metasys Server – Introduzione. |
|
11. |
Riavviare il computer. |
Fare riferimento alle informazioni per il riavvio del computer fornite insieme al sistema operativo. |
|
12. |
Verificare che la versione correntemente installata del software SQL Server sia supportata per la nuova release del software Metasys. Se necessario, applicare il service pack o l’aggiornamento cumulativo supportato. |
Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server. |
|
13. |
Verificare che il componente SQL Server Reporting Services sia configurato correttamente. |
Vedere la sezione Verifying SQL Server Reporting Services Configuration del documento SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240). |
|
14. |
Se in un passaggio precedente si era disinstallato il software ADS/ADX perché il sito utilizzava la Release 7.x o una versione precedente, installare il software Metasys Server 11.0. Diversamente, eseguire l’aggiornamento al software Metasys Server 11.0. Durante l’installazione o l’aggiornamento, specificare il database dell'archivio SCT nel campo SCT Archive Db, nella scheda Reporting del programma di installazione di Metasys Server 10.1. Iniziare installando il nuovo software Metasys Server 11.0 sul Site Director. Se si dispone di altri sistemi ADS/ADX, aggiornarli dopo il Site Director. |
Vedere Aggiornamento di Metasys Server o Software Server Metasys. |
|
15. |
Attivare la licenza del software ADS/ADX con il Software Manager. |
Vedere Software Manager Help (LIT-12012389). |
|
16. |
Avviare il Launcher sul computer e avviare il Site Management Portal (SMP) per il sistema ADS/ADX aggiornato. |
Vedere Launcher Tool Help (LIT-12011742) . |
|
17. |
Per verificare il funzionamento del sistema ADS/ADX, eseguire il login nell’ADS/ADX usando l’utente e la password di MetasysSysAgent. |
Vedere Avvio delle interfacce utente. |
|
18. |
Scaricare il database dell'archivio dal Site Director di SCT 14.0 sul Site Director di ADS/ADX, selezionando l’opzione Include Security. Alla richiesta di inserire le credenziali utente di ADS/ADX, specificare l’utente e la password di MetasysSysAgent. Se il login per ADS/ADX non riesce, fare clic sulla scheda Clear Security Database e fare clic su Set to be cleared. Il dispositivo viene aggiornato, ma il database di sicurezza viene rimosso dall’archivio. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
|
19. |
Se nel sito sono presenti altri server ADS/ADX, aggiornare e scaricare tutti gli archivi degli ADS/ADX da agli altri server ADS/ADX. Con il download saranno ripristinati anche gli account utente. |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
|
20. |
(FACOLTATIVO) Se si desidera spostare adesso i database storici di Metasys, usare SQL Management Studio per spostare i database nella posizione desiderata. |
Vedere Spostamento dei database storici di Metasys in una posizione personalizzata. |
|
21. |
Aggiornare i controllori di rete desiderati alla Release 11.0.
Nota: Se si sta eseguendo un aggiornamento dalla Release 5.2 o versione successiva, non è necessario aggiornare tutti i dispositivi alla release più recente (fatta eccezione per il Site Director). SCT 14.0 supporta i dispositivi con diverse release del software Metasys, a partire dalla Release 5.2.
|
Vedere NAE Update Tool Help (LIT-12011524) e Metasys® SCT Help (LIT-12011964) . |
|
22. |
Se si sono aggiornati i controllori di rete alla Release 11.0, usare SCT 14.0 per scaricare il database di archiviazione di ogni controllore di rete. Il download ripristina anche il database di sicurezza. Al termine del download, eseguire il comando Reset Device per ogni dispositivo di classe N40 scaricato (NxE35, NIE39, NxE45, NIE49, NxE25 o NIE29s) per fare in modo che il database di sicurezza venga archiviato nella memoria non volatile. Questo passaggio è stato introdotto con la Release 8.0, ma non è necessario per altri controllori di rete (NxE55, NxE59, SNE e SNC). |
Vedere Database Uploading, Downloading, and Synchronization in Metasys® SCT Help (LIT-12011964) per informazioni sul download. |
|
23. |
Se occorre associare un certificato SHA256 acquistato da un’autorità di certificazione pubblica, seguire la procedura riportata a destra.
Nota: Il certificato acquistato deve essere di tipo SHA256 per funzionare correttamente con l’interfaccia utente di Metasys.
|
|
|
24. |
(OPZIONALE) Se occorre che il server sia conforme alla norma FIPS, abilitare la modalità FIPS e installare il componente Metasys FIPS. |
|
|
25. |
Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata). |
Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo. |