Database Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADX10U-0 - MS-ADX50SQL-0 - MS-ADX10SQL-0 - MS-ADX50SQL2-0 - MS-ADX100SQL2-0 - MS-ADX100U-0 - MS-ADX25U-0 - MS-ADX50U-0 - MS-ADS05U-0 - MS-ADX25SQL-0 - Server - Metasys Server - 11.0

Istruzioni per l’installazione e l’aggiornamento del Server Metasys

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
11.0
Revision date
2021-06-03
Product status
Active
Tabella 1. Piattaforme supportate da Metasys Server suddiviso per il Database Server

Sistema operativo supportato

Database supportati

Windows® Server® 2019 (versione 1803 o successiva) (64 bit)

Windows® Server® 2016 con aggiornamento (KB4512495) (64 bit)

SQL Server® 2019 (64 bit)

SQL Server® 2017 con CU17 (64 bit)

SQL Server® 2016 con SP2 CU10 (64 bit)

SQL Server® 2014 con SP3 CU4 (64 bit)

La tabella seguente contiene la procedura da seguire per aggiornare il componente Database di un ADX su un sistema Metasys suddiviso.

Tabella 2. Aggiornamento del Database Server su Metasys Server suddiviso (In-Place)

Fase

Azione

Riferimento o ulteriori operazioni

1.

Verificare che la versione correntemente installata del software SQL Server sia supportata per la nuova release del software Metasys. Se necessario, applicare il service pack o l’aggiornamento cumulativo supportato.

Vedere Verifica che sul computer sia installata una versione supportata del software SQL Server.

2.

Installare Metasys Database Manager alla Release 11.0. I software Metasys Database Manager e Metasys Server devono avere la stessa release.

Vedere Metasys® Database Manager Installation Instructions (LIT-12011553) .

3.

(OPZIONALE) Se occorre che il server sia conforme alla norma FIPS, abilitare la modalità FIPS e installare il componente Metasys FIPS.

Vedere Abilitazione e installazione del componente FIPS.

4.

Creare un backup dell’intera immagine del disco rigido del computer su un supporto esterno (operazione facoltativa ma raccomandata).

Fare riferimento alla documentazione allegata al software di backup del sistema operativo.

5.

Passare alla sezione successiva per aggiornare il Web/Application Server dell’ADX suddiviso.

Passare a Web/Application Server.